+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Una cella galvanica, detta anche cella elettrochimica, è un dispositivo che converte l'energia chimica in energia elettrica come risultato di reazioni di ossidoriduzione che avvengono all'interfaccia tra due elettrodi immersi in elettrolita. Il suo funzionamento si basa sulla separazione delle mezze reazioni di ossidazione e riduzione, che porta a una differenza di potenziale tra gli elettrodi e permette il flusso di una carica elettrica in un circuito elettrico esterno.
La struttura di base della cella è costituita dall'anodo, dove avviene il processo di ossidazione, e dal catodo, dove avviene la riduzione. Gli elettrodi sono costituiti da materiali conduttori, spesso metalli, Piedini regolabili o composti con proprietà catalitiche. Il mezzo conduttivo all'interno della cella è l'elettrolita, che permette il trasporto di ioni tra gli elettrodi, garantendo la chiusura del circuito ionico e il mantenimento dell'equilibrio elettrochimico.
Le caratteristiche di una cella galvanica dipendono dal tipo di materiali elettrodici utilizzati e dalla composizione chimica dell'elettrolita, che influisce sulla tensione standard e sull'efficienza della conversione energetica. Nelle celle galvaniche, come le celle Daniella o le celle agli ioni di litio, il processo di flusso spontaneo di elettroni genera una tensione elettrica, che può essere utilizzata come fonte di energia. Nelle celle galvaniche, quando viene applicata una tensione esterna, si verifica il processo inverso, che porta all'immagazzinamento dell'energia in forma chimica, che è alla base delle Batterie ricaricabili e dei sistemi di elettrolisi.
L'efficienza di una cella dipende da parametri quali densità di corrente, impedenza interna e stabilità termodinamica del sistema elettrochimico. Le celle ad alta energia utilizzate nella tecnologia di stoccaggio dell'energia utilizzano materiali elettrodici avanzati, come ossidi di metalli di transizione, supporti conduttivi di carbonio nanostrutturati e compositi ceramici, che migliorano la cinetica delle reazioni elettrochimiche e aumentano la capacità energetica del sistema.
Nelle applicazioni moderne, le celle galvaniche sono la pietra miliare delle tecnologie per batterie e Batterie ricaricabili utilizzate nell'elettronica di consumo, nell'automotive elettrico e nei sistemi di energia rinnovabile . Le tecnologie delle celle a combustibile sfruttano i fenomeni di ossidazione elettrochimica di combustibili gassosi o liquidi, come l'idrogeno o il metanolo, per generare elettricità in modo efficiente ed ecologico.
I sistemi avanzati di gestione energetica delle celle elettrolitiche utilizzano metodi di modellazione del processo redox, algoritmi di gestione predittiva del carico e sistemi di controllo della temperatura e di stabilizzazione della tensione per ottimizzare il funzionamento delle celle in condizioni di carico dinamico e ridurre al minimo la degradazione del materiale attivo. Le tecnologie ad alte prestazioni degli elettroliti solidi e i progetti elettrochimici ibridi stanno consentendo un ulteriore sviluppo di celle con una maggiore densità energetica, una maggiore durata e una maggiore resistenza a condizioni ambientali estreme.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.