+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
La densità di corrente elettrica è una grandezza fisica che descrive la distribuzione della corrente rispetto alla sezione trasversale di un conduttore. Si esprime come il rapporto tra la corrente elettrica che attraversa una determinata area e l'area di quella sezione trasversale. La sua unità di misura nel sistema SI è l'ampere per metro quadro (A/m²). La densità di corrente è un vettore, il che significa che ha sia un valore che una direzione - in linea con la direzione del flusso di carica positiva.
Nelle applicazioni tecniche e ingegneristiche, questo concetto svolge un ruolo importante nella progettazione di conduttori, componenti semiconduttori e dispositivi elettrotecnici. Consente di valutare se un determinato progetto offre condizioni sicure ed efficienti per il flusso di corrente, senza il rischio di surriscaldamento, perdita eccessiva di energia o danni al materiale conduttore. Una densità di corrente troppo elevata può provocare aumenti di temperatura localizzati, fenomeni di elettromigrazione, nonché danni all'isolamento o degrado dei componenti.
Nei materiali omogenei e a conduzione lineare, la densità di corrente dipende dal campo elettrico secondo la legge di Ohm in forma locale. Nelle strutture disomogenee o su microscala, la distribuzione della densità di corrente può essere non uniforme e richiede un'analisi con metodi numerici. Nella microelettronica e nella tecnologia a film sottile, il controllo preciso di questa quantità è fondamentale per garantire l'affidabilità e la longevità dei circuiti.
Nell'analisi dei circuiti e nella teoria dei campi elettromagnetici, la densità di corrente è importante anche per le equazioni di Maxwell, che descrivono le relazioni tra campi elettrici e magnetici e la distribuzione delle correnti in un mezzo.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.