+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Reazione redox - definizione

La reazione redox è un processo chimico che comporta reazioni simultanee di ossidazione e riduzione in cui gli elettroni vengono scambiati tra i reagenti. In ogni reazione redox, una sostanza perde elettroni, subendo un'ossidazione, mentre l'altra guadagna elettroni, subendo una riduzione. Questo meccanismo è alla base di numerosi processi chimici, elettrochimici e biologici, tra cui la corrosione dei metalli, le reazioni di combustione, le trasformazioni metaboliche e la generazione di energia nelle celle elettrochimiche.

Il fenomeno redox deriva dalla differenza di potenziale elettrodico tra le sostanze partecipanti, che determina la direzione del flusso di elettroni e l'energia della reazione. Il sistema può essere descritto utilizzando equazioni di semi-reazione che illustrano separatamente i processi di ossidazione e riduzione, il che consente di bilanciare le reazioni redox in soluzioni acquose e sistemi gassosi.

Nel contesto dell'elettrochimica, le reazioni redox giocano un ruolo chiave nella generazione di tensione elettrica nelle celle galvaniche ed elettrolitiche, dove le trasformazioni chimiche sono utilizzate per convertire l'energia chimica in energia elettrica o viceversa. Nei sistemi catodo-anodo l'anodo è l'elettrodo su cui avviene il processo di ossidazione, mentre il catodo è responsabile della riduzione. Il potenziale standard di un elettrodo determina la capacità di un dato elemento o ione di donare o accettare elettroni, il che permette di prevedere il corso della reazione e la sua termodinamica.

Le reazioni redox sono indispensabili anche nell'ingegneria dei materiali, dove l'ossidazione e la riduzione controllate consentono la sintesi di composti chimici con proprietà desiderate, come i rivestimenti anticorrosione i materiali semiconduttori o i catalizzatori industriali. In biochimica, queste reazioni sono alla base dei processi di respirazione cellulare, fotosintesi e sintesi di ATP, dove gli elettroni vengono trasportati nelle vie metaboliche, consentendo la conversione dell'energia chimica in forme utilizzate dagli organismi viventi.

Nelle tecnologie ambientali, le reazioni redox sono utilizzate nei processi di purificazione dell'acqua, nella riduzione degli inquinanti gassosi e nella neutralizzazione delle sostanze chimiche tossiche attraverso la loro trasformazione controllata in composti meno reattivi o inerti. I sistemi redox, combinati con i moderni metodi elettrochimici, sono utilizzati nelle tecnologie di accumulo dell'energia , come le Batterie di flusso, dove le reazioni reversibili di ossidazione e riduzione consentono l'accumulo e la conversione di energia a lungo termine su scala industriale.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE