+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
La corrosione elettrochimica è il processo di deterioramento di un materiale, solitamente un metallo, a seguito di reazioni elettrochimiche che avvengono sulla sua superficie in presenza di un elettrolita. Questo fenomeno comporta il flusso di elettroni tra aree di metallo con potenziali elettrochimici diversi, portando all'ossidazione del metallo nel sito anodico e alla sua graduale degradazione. Allo stesso tempo, nel sito catodico avvengono reazioni di riduzione, che di solito coinvolgono ioni ossigeno o idrogeno contenuti nella soluzione elettrolitica.
Il meccanismo della corrosione elettrochimica si basa sulla formazione di celle galvaniche locali, in cui le differenze di potenziale possono derivare da disomogeneità del materiale, dalla presenza di diverse fasi metalliche, da sollecitazioni meccaniche o da condizioni ambientali variabili. In tali celle, il metallo passa in soluzione sotto forma di ioni, con conseguente perdita di peso, deterioramento delle proprietà meccaniche e cambiamenti nella struttura superficiale. Questo processo può avvenire in modo uniforme su tutta la superficie o localmente, con conseguente formazione di pitting, cricche e perforazioni.
La corrosione elettrochimica svolge un ruolo importante nell'ingegneria dei materiali, elettrotecnica e nell'edilizia industriale, dove influisce sulla durata e sulla sicurezza di impianti, apparecchiature e componenti metallici. È particolarmente pericolosa in ambienti umidi, marini o esposti a sostanze chimiche aggressive come cloruri o acidi. Questo fenomeno si verifica anche nei circuiti elettronici, dove l'umidità e la contaminazione possono portare alla degradazione dei giunti di saldatura e dei percorsi conduttivi.
La gestione della corrosione elettrochimica prevede l'uso di rivestimenti protettivi, inibitori della corrosione, materiali resistenti agli elettroliti e tecniche elettrochimiche come la protezione catodica. La comprensione dei meccanismi e dei fattori che influenzano lo sviluppo della corrosione è fondamentale per la progettazione di sistemi ingegneristici durevoli e affidabili.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.