+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Anodo è l’elettrodo al quale affluiscono gli elettroni nel circuito elettrico esterno. A seconda del tipo di dispositivo o processo elettrochimico, può svolgere una funzione positiva o negativa. In termini generali, l’anodo è il luogo in cui avviene l’ossidazione – ovvero la cessione di elettroni da parte di particelle o ioni – rendendolo un elemento chiave nelle celle elettrochimiche, valvole termoioniche, diodi a semiconduttore e molti altri sistemi.
Nel caso di una cella galvanica, l’anodo è il polo negativo, in quanto fornisce elettroni al circuito esterno, mentre nell’elettrolizzatore è il polo positivo, che attrae gli anioni presenti nella soluzione. Nei dispositivi a vuoto, come le valvole elettroniche o i tubi catodici , l’anodo attrae gli elettroni emessi dal catodo ed è generalmente polarizzato positivamente rispetto a quest’ultimo. Nei diodi a semiconduttore, l’anodo è il terminale al quale l’applicazione di una tensione positiva rispetto al catodo consente la conduzione della corrente.
Il ruolo dell’anodo va oltre la semplice conduzione elettrica – il materiale di cui è composto, la sua forma e le condizioni operative influenzano direttamente la durata, l’efficienza e le caratteristiche funzionali dell’intero dispositivo. Nell’elettrotecnica e nella chimica industriale, la scelta del tipo di anodo è cruciale sia nei processi tecnologici (come la galvanostegia o l’elettrolisi) sia nella progettazione di fonti di energia, come accumulatori e celle a combustibile.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.