+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Tubo elettronico - definizione

Una Lampada A Elettroni è un componente elettronico a vuoto che controlla il flusso di elettroni tra elettrodi situati in un bulbo di vetro o metallo sigillato. Il suo funzionamento si basa sull'emissione termoionica - un fenomeno che comporta il rilascio di elettroni dal catodo riscaldato che si muovono verso l'anodo sotto l'influenza di una tensione applicata. A seconda del numero e della disposizione degli elettrodi, il tubo può agire come un raddrizzatore, un amplificatore, un oscillatore o un interruttore.

Il tipo base di tubo elettronico è il diodo, che contiene solo un catodo e un anodo. Con lo sviluppo della tecnologia, sono stati sviluppati modelli più complessi, come i triodi, tetrodi e pentodi, che consentono un controllo più avanzato del segnale grazie all'aggiunta di griglie di controllo. Grazie alle loro proprietà non lineari e alla capacità di operare su un'ampia gamma di frequenze, i tubi elettronici sono stati per decenni componenti fondamentali di sistemi di telecomunicazione, strumenti di misura, radio e televisori.

Il tubo elettronico ha un'elevata resistenza alle sovratensioni e la capacità di funzionare ad alta tensione, che gli consente di essere utilizzato in dispositivi ad alta potenza come amplificatori audio di fascia alta, trasmettitori radio e generatori industriali ad alta frequenza. Sebbene sia stato ampiamente soppiantato dai semiconduttori nella seconda metà del XX secolo, rimane insostituibile in alcune applicazioni grazie alle sue proprietà acustiche, dinamiche e termiche uniche.

Storicamente, lo sviluppo dei tubi elettronici è alla base dell'elettronica moderna. Sono stati i primi componenti attivi in grado di amplificare i segnali elettrici, che hanno inaugurato l'era dell'elettronica analogica e digitale. Il loro principio di funzionamento si basa sulla fisica classica degli elettroni nel vuoto, prima dell'introduzione su larga scala delle tecnologie dei semiconduttori.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE