+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Pentodo - definizione

Il Pentodo è un tubo elettronico a vuoto appartenente al gruppo dei tubi multigriglia, contenente cinque elettrodi: il catodo, l'anodo e tre griglie - di controllo, schermatura e attenuazione. È stato sviluppato negli anni '20 come evoluzione del triodo e del tetrodo, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni di amplificazione dei segnali elettrici, soprattutto in termini di linearità e stabilità di funzionamento a frequenze più elevate.

La funzione principale del pentodo è quella di amplificare un segnale di tensione o di corrente nei circuiti analogici. La griglia di controllo, situata più vicino al catodo, controlla il flusso di elettroni emessi dal catodo incandescente. La griglia di schermatura riduce la capacità interelettrodica tra l'anodo e la griglia di controllo, riducendo la retroazione e migliorando la stabilità dell'amplificatore. La griglia di smorzamento, posta tra la griglia di schermatura e l'anodo, elimina l'emissione di elettroni secondari dall'anodo che potrebbe interferire con il funzionamento del tubo, soprattutto ad alte tensioni anodiche.

Grazie all'uso di tre griglie, i pentodi offrono un guadagno di tensione molto più elevato rispetto ai triodi e migliori caratteristiche dinamiche nei circuiti di amplificazione a bassa e alta potenza. Si distinguono per l'elevata impedenza d'ingresso, la bassa capacità d'ingresso e d'uscita e la capacità di funzionare a tensioni e frequenze elevate. Nelle applicazioni pratiche, i pentodi sono stati utilizzati nei circuiti RF, negli amplificatori audio, negli oscillatori e nei rilevatori, sia nella tecnologia consumer che in quella professionale.

Nel corso del tempo, con lo sviluppo della tecnologia dei semiconduttori, i pentodi sono stati in gran parte sostituiti dai transistor, ma sono ancora utilizzati in alcuni settori, soprattutto negli amplificatori valvolari per audiofili e nelle apparecchiature specializzate, grazie alle loro caratteristiche sonore e alle loro caratteristiche operative lineari.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE