+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Il tetrodo è un tubo elettronico a quattro elementi che rappresenta un'evoluzione strutturale del triodo, utilizzato principalmente nella tecnologia radio, negli amplificatori e nei sistemi ad alta frequenza. La sua costruzione si basa sulla presenza di quattro elettrodi: un catodo che emette elettroni, un anodo che raccoglie la carica e due griglie - una di controllo e una di schermatura - poste tra il catodo e l'anodo. Per eliminare le interazioni elettrostatiche indesiderate tra l'anodo e la griglia di controllo è stata introdotta una griglia aggiuntiva, chiamata griglia di schermatura, che migliora significativamente la stabilità operativa e le prestazioni di amplificazione del tetrodo rispetto ai triodi.
La griglia di schermatura, situata tra la griglia di controllo e l'anodo, è solitamente collegata a un potenziale positivo e funge da barriera per limitare l'influenza del campo elettrostatico dell'anodo sull'area di controllo del flusso di elettroni. Questo riduce il fenomeno della retroazione, che nei triodi può portare a oscillazioni e al deterioramento della linearità dell'amplificazione. Questo design consente ai tetrodi di ottenere un guadagno di tensione più elevato e di operare a frequenze più alte.
Tuttavia, i tetrodi non sono esenti da svantaggi. Il più grave di questi è il fenomeno dell'emissione di elettroni secondari: una situazione in cui gli elettroni che colpiscono l'anodo fanno uscire dall'anodo gli elettroni secondari, che possono essere attratti dalla griglia di schermatura. Ciò porta al fenomeno della cosiddetta "regione dinatronica" nelle caratteristiche dell'anodo, che si manifesta con una non linearità e una diminuzione della corrente anodica quando la tensione anodica aumenta. Per questo motivo, in molte applicazioni i tetrodi sono stati sostituiti dai pentodi , che contengono una griglia aggiuntiva per prevenire l'emissione secondaria.
Sebbene i componenti a semiconduttore abbiano soppiantato i tubi elettronici nella maggior parte delle applicazioni dell'elettronica moderna, i tetrodi sono ancora utilizzati in settori specializzati come la tecnologia di trasmissione, gli amplificatori audio di alto livello o le apparecchiature militari e di laboratorio, dove le loro caratteristiche sono ancora apprezzate.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.