+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Il tiristore è un elemento elettronico a semiconduttore progettato per controllare il flusso di corrente alternata (CA), agendo come un interruttore controllato bidirezionale. Si tratta di un'estensione della funzionalità del Tiristori, che permette di condurre la corrente in entrambe le direzioni con un opportuno impulso di gate. Grazie a questa proprietà, il Triac può essere utilizzato per il controllo dell'alimentazione nei circuiti in corrente alternata senza la necessità di Ponti raddrizzatori o elementi di commutazione aggiuntivi.
Il design del Triac si basa su una struttura a cinque strati composta da regioni alternate di tipo p e di tipo n, che formano due circuiti simmetrici simili a due Tiristori accoppiati. L'elemento presenta tre elettrodi : gli elettrodi principali denominati MT1 (Main Terminal 1) e MT2 (Main Terminal 2), attraverso i quali scorre la corrente di carico, e un elettrodo di gate (G - Gate) al quale viene applicato l'impulso di controllo. La conduzione inizia quando la tensione tra MT1 e MT2 raggiunge un valore di soglia e un impulso corrispondente viene inviato al gate. Una volta in stato di conduzione, il Triac rimane aperto finché la corrente di carico non scende al di sotto del valore di mantenimento.
I Triac sono ampiamente utilizzati nei sistemi di controllo dell'alimentazione, nei dimmer per l'illuminazione, nei regolatori di velocità dei motori monofase, nei regolatori di riscaldamento e nei Relè a semiconduttore. La loro capacità di commutare con tensione alternata in entrambe le direzioni consente di semplificare la progettazione dei circuiti di attuazione, soprattutto nelle applicazioni domestiche e industriali. Quando si progettano circuiti con un Triac, è importante tenere conto di parametri quali la corrente e la tensione nominale, la corrente di accensione, la sensibilità del gate e la resistenza ai disturbi e ai transitori della rete elettrica. Per garantire il corretto funzionamento e la protezione del Triac, spesso si utilizzano componenti aggiuntivi come Varistori, Diac o circuiti snubber.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.