+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Emissione termoionica - definizione

L'emissione di ferroelettroni è un fenomeno fisico che comporta il rilascio di elettroni dalla superficie di un solido, di solito un metallo o un semiconduttore, quando viene esposto a una temperatura elevata. Il processo si verifica quando l'energia termica fornita al materiale è sufficiente a superare una barriera di potenziale chiamata lavoro di uscita, permettendo agli elettroni di lasciare la superficie e passare nel vuoto o in un altro mezzo.

Il meccanismo dell'emissione di termoelettroni è spiegato dal modello di Fermi-Dirac, secondo il quale gli elettroni in un metallo sono distribuiti secondo una distribuzione energetica dipendente dalla temperatura. Un aumento di temperatura fa sì che un certo numero di elettroni acquisti energia superiore al valore del lavoro di uscita e possa lasciare il materiale. Una descrizione quantitativa di questo fenomeno è data dall'equazione di Richard-Dushman, che definisce la densità di corrente di emissione in funzione della temperatura e del lavoro di uscita.

Questo fenomeno è di fondamentale importanza nell'elettronica a vuoto e a tubo. Nei tubi elettronici, come i diodi, i triodi o i tetrodi, il catodo viene riscaldato a temperature dell'ordine di qualche centinaio o qualche migliaio di kelvin (K), consentendo un flusso continuo di elettroni verso l'anodo. L'emissione termoionica è utilizzata anche nei cannoni elettronici, nella microscopia elettronica, nei tubi a raggi catodici e nei convertitori di energia termoionica, dove converte il calore direttamente in elettricità.

L'efficienza dell'emissione termoionica dipende dal tipo di materiale del catodo, dalla sua temperatura di esercizio, dalle condizioni della superficie e dal vuoto. Per abbassare la temperatura richiesta, si utilizzano rivestimenti a basso rendimento, come i composti di ossido di bario, stronzio o lantanio. I progetti moderni utilizzano anche materiali semiconduttori e nanostrutture che consentono di controllare le emissioni a energie inferiori.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE