+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+320 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Elettrochimica - definizione

L'elettrochimica è un campo scientifico interdisciplinare che si occupa dello studio dei fenomeni che si verificano all'interfaccia tra un conduttore elettronico (solitamente un metallo) e un conduttore ionico (elettrolita). Analizza i processi in cui l'energia chimica ed elettrica si trasformano reciprocamente, con particolare attenzione alle reazioni redox, durante le quali gli elettroni fluiscono attraverso un circuito elettrico esterno.

L'elettrochimica si concentra principalmente sulle celle elettrochimiche, sia galvaniche che elettrolitiche. In una cella galvanica una reazione chimica avviene spontaneamente, generando tensione e corrente elettrica, mentre in una cella elettrolitica una fonte di corrente esterna forza una reazione chimica, come l'elettrolisi. Entrambe le classi di sistemi illustrano le leggi fondamentali dell'elettrochimica, come la legge di Faraday, che descrive la relazione quantitativa tra la carica elettrica e la quantità reagita.

L'elettrochimica svolge un ruolo fondamentale nella tecnologia delle batterie, nelle pile a combustibile, nei sensori chimici, nei processi di galvanizzazione e di corrosione. Permette di comprendere e controllare processi importanti per l'energia, l'ingegneria dei materiali, la biologia molecolare e la protezione dell'ambiente. Le tecniche analitiche utilizzano metodi elettrochimici, come la voltammetria o la potenziometria, per identificare e determinare le sostanze chimiche in soluzione.

Dal punto di vista molecolare, l'elettrochimica studia il trasporto degli ioni negli elettroliti, le reazioni alle interfacce elettrodo-soluzione e i meccanismi di formazione e rottura dei legami chimici sotto l'influenza di un campo elettrico. L'elettrochimica moderna si avvale anche di metodi numerici e di tecniche spettroscopiche per modellare e osservare i processi in tempo reale, il che è importante per la progettazione di moderni sistemi elettrochimici e per lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE