+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Il dithering è una tecnica utilizzata nell'elaborazione digitale dei segnali che mira a ridurre al minimo gli artefatti visibili o udibili derivanti da una risoluzione limitata quantizzazione. Comporta l'aggiunta deliberata di rumore casuale o ordinato a un segnale prima della quantizzazione, consentendo una distribuzione più uniforme degli errori di arrotondamento e riducendo l'effetto delle bande che interferiscono con la percezione.
Nel campo della grafica computerizzata, il dithering consente di aumentare visivamente il numero di toni di colore quando l'hardware o il formato del file limitano la tavolozza dei colori. Creando schemi a punti o a scacchiera, questa tecnica simula la presenza di colori intermedi, riducendo l'effetto di posterizzazione e migliorando l'impressione di transizioni tonali uniformi. Nel contesto della stampa o delle visualizzazioni a bassa profondità di bit, l'uso del dithering consente una rappresentazione più naturale dei dettagli e delle ombre.
Nell'elaborazione audio, il dithering migliora la qualità dell'audio eliminando le correlazioni tra gli errori di quantizzazione e il segnale sorgente. In questo modo si riduce l'udibilità di artefatti come la distorsione armonica , soprattutto nelle parti tranquille delle registrazioni. È più comunemente usato quando si converte un formato o si riduce la profondità di bit di un file audio, ad esempio da 24 bit a 16 bit.
Il dithering viene utilizzato anche nei sistemi di misura, nel controllo digitale e nei convertitori analogico-digitali e digitale-analogici. Sebbene introduca rumore aggiuntivo, consente di migliorare la precisione della media e di aumentare la risoluzione effettiva nei sistemi numerici limitati. A seconda dell'applicazione, vengono utilizzati diversi algoritmi di dithering, come il rumore bianco, gli errori di diffusione o le sequenze deterministiche.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.