+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Distorsione armonica - definizione

Distorsione armonica (Distorsione armonica totale. Distorsione armonica totale, THD) è una misura della non-linearità di un segnale elettrico, che descrive la proporzione di armoniche di ordine superiore rispetto alla fondamentale. Idealmente, un segnale sinusoidale contiene una sola frequenza - la fondamentale. Nei sistemi elettronici reali, soprattutto nei sistemi di amplificazione, tuttavia, possono verificarsi armoniche aggiuntive, che sono multipli della frequenza fondamentale, che introducono distorsioni nel segnale di uscita. Il THD determina, in che misura queste armoniche distorcono il segnale originale.

Il valore di THD è solitamente espresso in percentuale o in decibel (dB) e si calcola come il rapporto tra la radice della somma dei quadrati delle ampiezze di tutte le armoniche rispetto all'ampiezza della componente fondamentale. Più basso è il THD, più fedele è la riproduzione del segnale e più alta è la qualità dell'elaborazione. Questo parametro è particolarmente importante nei sistemi audio, trasmissione del segnale, alimentatori a commutazione e Convertitori di frequenza, dove il mantenimento dell'integrità della forma d'onda è fondamentale per la qualità delle prestazioni del dispositivo.

La distorsione armonica può derivare da caratteristiche non-caratteristiche non lineari dei componenti attivi, come i transistori o gli Amplificatori Operazionali, nonché dalla risposta del sistema a sovraccarichi, saturazione o accoppiamento improprio dell'impedenza. In ingegneria di potenza, questo fenomeno riguarda l'alimentazione di dispositivi elettronici con un consumo di corrente non-consumo di corrente non lineare, con conseguente deterioramento della qualità dell'alimentazione, aumento delle perdite e interferenze elettromagnetiche.

Nelle misure di laboratorio e nella certificazione delle apparecchiature, si utilizzano analizzatori di armoniche, che consentono di determinare con precisione il valore THD per una specifica banda di frequenza. Nei sistemi di alta-sistemi di alta qualità, come gli amplificatori per audiofili o gli Apparecchi di misura per uso medico, un THD inferiore al 0,01%, mentre in applicazioni meno critiche sono accettabili valori più elevati, a seconda dell'applicazione specifica.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE