+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
L'elettroscopio è un semplice dispositivo utilizzato per rilevare la presenza di cariche elettrostatiche e per osservare i fenomeni legati all'elettricità statica . Il suo funzionamento si basa sul principio della repulsione reciproca delle cariche unidimensionali, che consente di visualizzare la presenza e l'entità relativa dell'elettrizzazione di un determinato corpo. Gli elettroscopi sono utilizzati principalmente per scopi didattici e sperimentali, in particolare per insegnare le basi dell'elettrostatica.
La struttura classica di un elettroscopio prevede un'asta metallica terminata da una piastra o da una sfera, a cui sono attaccate due sottili foglie metalliche (solitamente d'oro o di alluminio), poste all'interno di uno schermo per proteggerle dall'aria. Nello stato di assenza di carica, le strisce aderiscono l'una all'altra, ma quando viene applicata una carica, divergono sotto la forza della repulsione elettrostatica. L'angolo di divergenza delle foglie dipende dalla quantità di carica accumulata, anche se l'elettroscopio non consente una misurazione esatta della carica, ma solo una valutazione qualitativa.
Esistono anche versioni di elettroscopi con un ago che ruota a causa di una differenza di potenziale, consentendo osservazioni più precise. Le versioni moderne utilizzano talvolta componenti elettronici per rilevare e amplificare gli effetti elettrostatici, ma il principio di funzionamento rimane invariato.
Gli elettroscopi sono sensibili alle influenze ambientali, tra cui l'umidità dell'aria, che può influire sulla scarica delle cariche accumulate. Per questo motivo, lo strumento funziona meglio in condizioni di laboratorio asciutte. In passato, gli elettroscopi erano importanti anche nello studio delle radiazioni ionizzanti, come rivelatori per rilevare la ionizzazione dell'aria che causava la graduale caduta delle foglie, prima di essere sostituiti da strumenti di misura più precisi.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.