+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Elettrostatica - definizione

L'elettrostatica è la branca della fisica che si occupa dello studio dei fenomeni associati alle cariche elettriche a riposo e alle interazioni elettrostatiche tra di esse. Descrive le leggi che regolano le forze elettriche, la distribuzione della carica sulle superfici dei conduttori, le proprietà degli isolanti e gli effetti dei campi elettrici sui materiali dielettrici. L'elettrostatica costituisce la base per la comprensione di fenomeni elettromagnetici più complessi e ha applicazioni sia in campo scientifico che tecnologico.

Il concetto di base dell'elettrostatica è la carica elettrica, che esiste in forma positiva o negativa ed è la sorgente del campo elettrico. La forza di interazione tra le cariche è descritta dalla legge di Coulomb, che è un analogo della legge di gravità, ma tiene conto del segno della carica e della possibilità di forze sia attrattive che repulsive. La distribuzione del campo elettrico nello spazio è descritta da il potenziale elettrico e le linee di forza del campo, mentre all'interno dei materiali dielettrici si analizzano la polarizzazione e l'effetto della costante dielettrica sull'indebolimento del campo.

Nei conduttori, le cariche si accumulano sulle superfici e si muovono verso uno stato di equilibrio in cui il campo elettrico all'interno del materiale scompare. Negli isolanti, invece, le cariche rimangono localmente intrappolate e il campo elettrico può penetrare attraverso il volume del materiale. L'elettrostatica spiega anche fenomeni come l'induzione elettrostatica, la schermatura elettrostatica e la distribuzione delle cariche su lame e superfici curve.

Le applicazioni pratiche dell'elettrostatica comprendono la progettazione di condensatori, isolanti, schermature elettrostatiche, nonché di dispositivi quali elettroscopi, stampanti laser, separatori elettrostatici e sistemi di raccolta delle polveri. La conoscenza di questo campo è anche essenziale per prevenire l'accumulo incontrollato di cariche negli ambienti industriali, dove le scariche elettrostatiche (ESD) possono causare danni alle apparecchiature o rischi di incendio.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE