+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Potenziale elettrico - definizione

Il potenziale elettrico è una quantità scalare che definisce l'energia potenziale di una carica elettrica unitaria situata in un determinato punto di un campo elettrico. È una misura della capacità del campo di compiere un lavoro su una carica di prova mentre si muove nello spazio. Il valore del potenziale elettrico dipende dalla distribuzione delle cariche di partenza e dalla geometria del sistema, e la sua unità di misura nel sistema SI è volt (V).

Matematicamente, il potenziale è espresso come il quoziente del lavoro compiuto dal campo su una carica di prova per spostarla da un punto di riferimento (solitamente assunto a potenziale zero) al punto in esame, al valore di tale carica. In un campo elettrostatico, il potenziale elettrico è una funzione spaziale il cui gradiente determina la direzione e il valore dell'intensità del campo elettrico: maggiore è la variazione di potenziale per unità di distanza, più forte è il campo.

La differenza di potenziale tra due punti è chiamata tensione ed è alla base del funzionamento dei sistemi elettrici ed elettronici. Nei conduttori il potenziale è solitamente distribuito in modo uniforme, mentre negli isolanti e negli spazi tra le cariche esistono differenze significative che determinano il flusso di corrente. Il potenziale elettrico svolge un ruolo fondamentale nell'analisi dei circuiti, nell'elettrostatica, nell'elettrodinamica e nella descrizione dei fenomeni di campo elettromagnetico.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE