+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
L'energia potenziale è la forma di energia meccanica associata alla posizione di un oggetto in un campo di forze conservative, come un campo gravitazionale, elettrostatico o elastico. Rappresenta la capacità di un sistema di compiere lavoro come risultato di cambiamenti nella configurazione spaziale dei corpi sotto l'influenza di interazioni interne o esterne. Questa energia non si manifesta direttamente come movimento, ma è immagazzinata nel sistema e può essere trasformata in energia cinetica o in altre forme di energia durante i processi fisici.
Per un campo gravitazionale, l'energia potenziale dipende dalla massa del corpo, dall'accelerazione della terra e dalla sua altezza rispetto a un livello di riferimento presunto. Per un campo elettrostatico, è descritta dalla posizione della carica rispetto ad altre cariche o fonti di potenziale elettrico. Nei sistemi elastici, come le molle o le travi, l'energia potenziale è funzione della deformazione e del coefficiente elastico del materiale, secondo la legge di Hooke.
Una caratteristica dell'energia potenziale è la sua dipendenza dalla configurazione del sistema piuttosto che dalla sua velocità effettiva. Una variazione di questa energia quando si muove un corpo in un campo di forze conservative comporta un guadagno o una perdita equivalente di energia cinetica, secondo il principio di conservazione dell'energia meccanica. Nell'analisi dinamica dei sistemi fisici, l'energia potenziale viene utilizzata per definire le funzioni di Lagrange e Hamiltoniane, che consentono di descrivere il movimento in modo generale e indipendente da qualsiasi sistema di riferimento particolare.
In ingegneria elettrica, il concetto è utilizzato nell'analisi dell'energia immagazzinata nei campi elettrici dei condensatori e nella teoria dei circuiti, dove l'energia potenziale corrisponde alla tensione immagazzinata negli elementi di accumulo dell'energia. Su scala atomica e molecolare, descrive le interazioni tra le particelle e influenza la stabilità delle strutture chimiche e il corso delle reazioni fisico-chimiche.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.