+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Elettricità statica - definizione

L'elettricità statica è un fenomeno fisico associato all'accumulo di una carica elettrica sulla superficie di un corpo che non è in uno stato di conduzione. Nasce dalla separazione di cariche elettriche, di solito dovuta a attrito, contatto o induzione elettrostatica tra materiali diversi. A differenza della corrente elettrica, che comporta il flusso di elettroni, l'elettricità statica si riferisce a uno stato in cui le cariche rimangono a riposo, spesso accumulandosi localmente e mantenendo un potenziale elettrico rispetto all'ambiente circostante per un certo periodo di tempo.

Il processo di elettricità statica comporta il trasferimento di elettroni da un corpo all'altro, determinando un eccesso di carica negativa in un luogo e una carenza in un altro. Tali corpi carichi interagiscono tra loro secondo la legge di Coulomb e la carica accumulata può portare a fenomeni come scintille, scariche a corona o attrazione di piccole particelle. In molti casi scarica elettrostatica si verifica rapidamente, accompagnata dall'emissione di luce, suono e calore.

L'elettricità statica è comunemente osservata nella vita quotidiana, ad esempio quando si tolgono gli indumenti di plastica, si pettinano i capelli asciutti o si cammina su un tappeto in una stanza asciutta. Nell'industria e nella tecnologia, può causare interferenze con le apparecchiature elettroniche, danni ai componenti semiconduttori e rischi di incendio in ambienti combustibili. Per questo motivo, vengono utilizzate misure di protezione come la messa a terra, gli ionizzatori d'aria, le bande antistatiche o materiali elettroconduttori adeguati.

I fenomeni di elettricità statica sono importanti anche nella verniciatura elettrostatica, nella separazione dei materiali, nella stampa e nella filtrazione dell'aria. Nelle scienze naturali e nell'ingegneria, l'elettricità statica è il punto di partenza per analizzare interazioni elettrostatiche più complesse e le proprietà dei materiali dielettrici.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE