+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

MES (Manufacturing Execution System) - definizione

Il MES (Manufacturing Execution System) è un sistema informativo integrato che supporta la gestione e il controllo in tempo reale dei processi produttivi a livello di impianto. Colma il divario tra i sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e il livello di automazione e le apparecchiature di esecuzione, consentendo il monitoraggio, il controllo e l'ottimizzazione coerenti della produzione in relazione alle condizioni operative correnti.

Il compito principale del MES è quello di raccogliere, elaborare e condividere i dati provenienti direttamente dalla linea di produzione, dalle macchine, dai sensori e dagli operatori. In questo modo è possibile seguire lo stato di avanzamento degli ordini di produzione, controllare i parametri di qualità, gestire le risorse umane e materiali e identificare le deviazioni dal piano. Il sistema consente la creazione di report accurati, analisi delle prestazioni (ad esempio OEE - Overall Equipment Effectiveness) e la registrazione dello storico della produzione (la cosiddetta genealogia dei prodotti).

Il MES supporta l'implementazione delle funzioni definite dallo standard ANSI/ISA-95, come la gestione delle operazioni di produzione, la programmazione delle attività, la supervisione della qualità, la raccolta dei dati di processo, la gestione dello stoccaggio intermedio e la manutenzione. La sua architettura implica una stretta integrazione con sistemi SCADA, PLC e database, che consente un supporto completo dell'ambiente di produzione.

Da un punto di vista tecnico, il sistema MES deve essere flessibile, scalabile e resiliente alla variabilità del processo. È fondamentale garantire una bassa latenza nell'elaborazione dei dati, un'elevata disponibilità e la sicurezza delle informazioni, poiché dal suo funzionamento dipendono non solo la continuità produttiva, ma anche la conformità agli standard di qualità, alle normative industriali e ai requisiti dei clienti.

Le soluzioni MES di oggi utilizzano sempre più tecnologie cloud, interfacce utente mobili, analisi predittiva e integrazione con sistemi IoT, consentendo di rispondere in modo dinamico ai cambiamenti, migliorando l'efficienza operativa e supportando il concetto di Industria 4.0.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE