+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Metodo degli elementi finiti (FEM) - definizione

Il metodo degli elementi finiti (FEM) è una tecnica numerica per la risoluzione di equazioni differenziali parziali, utilizzata per l'analisi di fenomeni fisici complessi come sollecitazioni meccaniche, flussi di calore, campi elettromagnetici, acustica o fluidodinamica. Comporta la discretizzazione di una regione di calcolo continua in un numero finito di sottoaree più piccole e semplici - i cosiddetti elementi finiti - in cui le funzioni di soluzione sono approssimate in modo locale, di solito mediante funzioni base.

L'idea di base della FE è quella di trasformare le equazioni che descrivono un determinato fenomeno in un sistema di equazioni algebriche lineari o non lineari che possono essere risolte con metodi numerici. Il processo prevede una fase di modellazione geometrica, la definizione delle proprietà dei materiali, la determinazione delle condizioni al contorno e dei carichi, e quindi la generazione di una maglia di elementi. Questa maglia è costituita da elementi di forma definita (ad esempio triangoli, quadrilateri, cubi) che condividono i nodi e coprono l'intera area in analisi.

In ogni elemento si assume una forma approssimata della soluzione, che consente di ridurre il problema continuo a uno discreto e di risolverlo iterativamente o direttamente. Più densa e omogenea è la maglia, più accurata è la rappresentazione dell'effettiva distribuzione delle grandezze fisiche, anche se al costo di maggiori risorse computazionali. Il FEM consente di analizzare fenomeni non lineari e dinamici in aree con geometria irregolare e condizioni al contorno difficili da catturare analiticamente.

Il metodo degli elementi finiti è utilizzato in ingegneria meccanica, edilizia, ingegneria elettrica, aeronautica, biomedicina e nella progettazione di sistemi meccatronici. Consente di verificare i progetti in fase virtuale, di prevedere il comportamento delle strutture in diverse condizioni e di ottimizzarne i parametri strutturali e operativi. Gli attuali ambienti CAE (Computer-Aided Engineering) offrono strumenti integrati per condurre analisi FEA tenendo conto dei fenomeni multifisici accoppiati.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE