+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Supercomputer - definizione

Un supercomputer è un sistema informatico specializzato progettato per eseguire compiti estremamente complessi e ad alta intensità di calcolo che superano le capacità dei computer standard. È caratterizzato da un'immensa potenza di calcolo, solitamente espressa in unità FLOPS (operazioni in virgola mobile al secondo), e dalla capacità di elaborare dati in parallelo su una scala enorme. In pratica, ciò significa la capacità di eseguire milioni di operazioni matematiche simultaneamente utilizzando migliaia di processori o Circuiti integrati in parallelo.

L'architettura dei supercomputer si basa sul concetto di multiprocessore ad alte prestazioni e circuiti in rete, interconnessi da bus ultraveloci e sistemi di memoria distribuiti o condivisi. Anche i sistemi di raffreddamento e di gestione dell'energia ottimizzati, così come il software specializzato per utilizzare in modo efficiente le risorse hardware disponibili, svolgono un ruolo fondamentale. I supercomputer eseguono in genere sistemi operativi modificati, adattati per supportare il multitasking e un gran numero di utenti o processi paralleli.

Le applicazioni dei supercomputer comprendono simulazioni numeriche nelle scienze della vita, nelle previsioni meteorologiche, nella modellazione dei cambiamenti climatici, nella ricerca sull'energia nucleare, nell'analisi dei dati genomici, nella progettazione di farmaci, nonché nei calcoli ingegneristici in aerodinamica, meccanica quantistica o nell'esplorazione dello spazio. Nel settore industriale e della difesa, i supercomputer consentono analisi predittive avanzate e l'ottimizzazione dei processi.

La posizione di un determinato sistema nella classifica mondiale della potenza di calcolo (ad esempio la lista TOP500) dipende dai risultati ottenuti in test di benchmark come LINPACK, che misurano le prestazioni effettive nella risoluzione di equazioni lineari. Lo sviluppo dei supercomputer è fortemente legato ai progressi dell'architettura hardware, degli algoritmi paralleli e della tecnologia dei semiconduttori.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE