+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Dimissione incompleta - definizione

La scarica incompleta è un fenomeno elettrico locale che si verifica nell'isolamento dielettrico e consiste in una penetrazione parziale del materiale isolante sotto l'influenza di un campo elettrico la cui intensità supera localmente la rigidità dielettrica del mezzo in questione. A differenza della scarica completa (penetrazione totale), la scarica incompleta non copre l'intero spessore dell'isolamento e non porta direttamente a un cortocircuito tra i Cavi o a un corto circuito. Tuttavia, è un processo dannoso perché, a lungo termine, può causare la degradazione dei materiali isolanti e portare a un guasto dell'apparecchiatura.

Questo fenomeno può manifestarsi in varie forme, come scariche a corona, superficiali, interne o intorno a inclusioni gassose e difetti strutturali nel materiale isolante. Le scariche incomplete generano impulsi di corrente di durata molto breve e ad alta frequenza, accompagnati dall'emissione di suoni, luce ultravioletta e gas come l'ozono. Scariche ripetute possono provocare un graduale deterioramento delle proprietà dell'isolante, la carbonizzazione della superficie, la formazione di microfessure e lo sviluppo di canali conduttivi.

L'individuazione e l'analisi delle scariche incomplete è un elemento importante nella diagnostica di apparecchiature di potenza come trasformatori, cavi ad alta tensione, commutatori o generatori. Il rilevamento viene solitamente effettuato con metodi elettrici, acustici, ottici o radio e i parametri valutati comprendono l'intensità, la ripetibilità e la localizzazione del fenomeno. La norma IEC 60270 definisce le procedure standard per la misurazione delle scariche incomplete nell'isolamento ad alta tensione.

In elettrotecnica, le scariche incomplete sono considerate un segnale precoce di usura o danneggiamento dell'isolamento, pertanto il loro monitoraggio costituisce la base per la manutenzione predittiva e la valutazione delle condizioni delle apparecchiature ad alta tensione.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE