Está a navegar na página para clientes de: Portugal. Segundo os seus dados de localização, a versão da página sugerida para si é USA / US

+1 300 000 produtos na nossa oferta

6000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Conversão de pressão

Calculadora de pressão é uma ferramenta prática para engenheiros, técnicos de manutenção ou especialistas em automação que trabalham com sensores e sistemas pneumáticos. Permite a rápida conversão das unidades de pressão mais populares, como pascais, bares, atmosferas ou PSI. Graças a ela, você pode facilmente comparar dados de diferentes fontes e ajustar os valores às exigências de um sistema específico.

Para que serve o calculador de pressão?

O calculador de pressão TME permite a conversão eficiente de valores de pressão entre diferentes unidades sem a necessidade de cálculos manuais ou consulta a tabelas. A ferramenta é especialmente útil durante:

  • comparação de especificações técnicas de componentes de diferentes mercados (por exemplo, Europa vs EUA),
  • seleção de válvulas, sensores ou transdutores de pressão,
  • configuração de sistemas pneumáticos e hidráulicos,
  • análise de documentação de fabricantes que usam diferentes sistemas de unidades.

Com o calculador, você pode rapidamente converter pressão de bares para PSI, de atmosfera para pascal, ou por exemplo, de mmHg para Pa, facilitando o trabalho diário em serviços, laboratórios ou em posições de engenharia.

Unidades de pressão mais comumente usadas

No mundo, várias unidades de pressão são usadas dependendo do setor, país e especificidades das aplicações. Na tabela abaixo, apresentamos as mais populares e suas conversões em relação à unidade base do sistema SI, o pascal (Pa).

Unidade Símbolo Valor em Pa Aplicação típica
Pascal Pa 1 unidade SI, ciência, medições laboratoriais
Hectopascal hPa 100 meteorologia
Quilopascal kPa 1 000 indústria, automotivo
Bar bar 100 000 técnica, sistemas hidráulicos e pneumáticos
Atmosfera técnica at 98 066,50 hidráulica, técnica industrial
Atmosfera normal atm 101 325 física, química, dados de referência
PSI (libra por polegada quadrada) PSI 6 894,76 EUA, automotivo, ar comprimido
Milímetro de coluna de mercúrio mmHg 133,32 medicina, medições laboratoriais
Torr Torr 133,32 aplicações científicas, vácuo

É importante lembrar que diferentes unidades são usadas de forma intercambiável, mas não são valores idênticos. Portanto, uma conversão precisa é essencial, especialmente em aplicações de engenharia e automação.

Aplicação do conversor de pressão na prática

Conhecer as unidades de pressão e a habilidade de convertê-las rapidamente é crucial em muitas áreas da tecnologia. Aqui estão alguns exemplos onde o calculador pode ser útil:

  • Seleção de sensores de pressão, por exemplo, um sensor descrito em PSI, enquanto o sistema lê valores em bares;
  • Conversão de dados em documentação, por exemplo, uma válvula de um fabricante dos EUA tem uma faixa de 0–100 PSI, enquanto o sistema projetado usa kPa;
  • Trabalho com pneumática industrial – atuadores, compressores e válvulas frequentemente usam pressão expressa em bares ou atmosferas;
  • Medição de pressão em sistemas de vácuo, onde se usam mmHg, Torr ou Pa.

A conversão correta de unidades de pressão ajuda a evitar erros no projeto de sistemas, aumenta a segurança e facilita a integração de componentes de diferentes fontes.

FAQ - perguntas frequentes sobre conversão de pressão

Bar e atmosfera são a mesma coisa?

Não. 1 bar é exatamente 100 000 Pa, enquanto 1 atmosfera técnica (at) é 98 066,5 Pa, e atmosfera normal (atm) é 101 325 Pa. Na prática diária, são próximos, mas em cálculos técnicos é importante manter a precisão.

Quando se usa pascal e quando se usa bar?

Pascal (Pa) e quilopascal (kPa) são unidades do sistema SI, usadas principalmente em ciência, eletrônica e documentação técnica. Bares (bar) são populares na indústria, serviços e automação, pois são mais adequados para expressar pressão de trabalho (1 bar = 100 000Pa).

Por que nos EUA se usa PSI?

PSI (pounds per square inch) é uma unidade derivada do sistema imperial, que ainda é padrão nos EUA. É comumente usada em automotivo, hidráulica e sistemas de ar comprimido.

Qual a diferença entre hPa e mbar?

São exatamente o mesmo valor. 1hPa = 1mbar = 100Pa. Ambas as unidades são usadas de forma intercambiável, especialmente em meteorologia.

Pressão absoluta e pressão relativa são a mesma coisa?

Não. A pressão absoluta (abs) é medida em relação ao vácuo (0Pa). Já a pressão relativa (relativa) mede a diferença em relação à pressão atmosférica. Por isso, por exemplo, um manômetro mostrando "0 bar" na realidade mede cerca de 1atm relativamente.

Você sabia que…

  • 1 atmosfera é a pressão exercida por uma coluna de mercúrio com 760mm de altura – antigamente medida por levantar e baixar tubos cheios de mercúrio.
  • A pressão afeta a temperatura de ebulição da água, por exemplo, a uma altitude de 3000m acima do nível do mar, a água ferve a apenas 90°C.
  • No fundo da Fossa das Marianas, a pressão é de cerca de 1086 bares. Isso é como se um peso de cerca de 1100kg agisse sobre cada cm².
  • Na técnica automotiva, bares e PSI são frequentemente confundidos – 1 bar é cerca de 14,5 PSI. A pressão típica em um pneu de carro é de cerca de 2,2–2,5 bares, o que corresponde a 32–36 PSI.
  • Bar é uma unidade não pertencente ao sistema SI, mas muito popular na indústria e automação. Foi introduzida em 1909 pelo meteorologista norueguês Wilhelm Bjerknes.
  • Na medicina, ainda se usa mmHg (milímetros de coluna de mercúrio) para medir a pressão sanguínea, embora não seja uma unidade do sistema SI. A unidade "mmHg" vem dos tempos do barômetro de mercúrio de Evangelista Torricelli (1643). Com a pressão atmosférica, o mercúrio subia na tubulação até uma altura de cerca de 760mm – daí 760mmHg = 1atm.
  • Na meteorologia, até meados do século XX, usavam-se milibares, que foram formalmente substituídos por hectopascais. 1mbar = 1hPa.
  • O termo "pascal" foi introduzido em 1971 em homenagem ao físico francês Blaise Pascal, que estudou as propriedades dos líquidos e gases. Antes, usava-se principalmente "N/m²".
  • Sob a água, a pressão aumenta 1atm a cada 10 metros de profundidade. De acordo com a lei de Boyle, o volume de um gás é inversamente proporcional à pressão, o que significa que o volume dos pulmões de um mergulhador diminui com o aumento da profundidade. A 10m de profundidade, o volume dos pulmões cai para metade, a 30m – para um quarto, em profundidades maiores, há risco de lesão por pressão nos pulmões (barotrauma), se o mergulhador não equalizar a pressão ou emergir muito rapidamente. Por isso, mergulhadores nunca devem segurar a respiração durante a emergência, pois isso pode causar a ruptura dos alvéolos pulmonares.
  • Humanos sentem dor nos ouvidos com uma diferença de pressão de apenas 0,2atm, por isso é tão importante regular a pressão nas cabines de aviões.

CONSULTE TAMBÉM