Está a navegar na página para clientes de: Portugal. Segundo os seus dados de localização, a versão da página sugerida para si é USA / US

+1 300 000 produtos na nossa oferta

6000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Calorímetro - definição

O Calorímetro é um instrumento de medição utilizado para determinar a quantidade de calor trocado durante processos físicos, químicos ou biológicos. O seu funcionamento baseia-se no princípio do balanço energético, segundo o qual uma alteração da temperatura de um sistema controlado permite calcular a energia térmica transferida ou absorvida em resultado de uma reação, transformações de fase ou interações materiais. Como disciplina científica, a calorimetria é utilizada em laboratórios químicos, bem como em engenharia de materiais, biologia, farmácia ou tecnologia térmica.

A conceção básica de um calorímetro é um recipiente selado no qual tem lugar o processo em investigação e um sistema preciso de medição da temperatura e do volume. Em modelos simples, o calorímetro consiste num recipiente com água no qual é colocada uma amostra que emite ou absorve calor. Os sistemas mais avançados utilizam um isolamento adiabático, bombas de calor, fontes de energia controladas e sensores diferenciais que permitem medir o calor com uma precisão muito elevada. Um papel fundamental é desempenhado pela capacidade calorífica do sistema, que deve ser conhecida ou controlada.

Dependendo da aplicação, existem diferentes tipos de calorímetros, incluindo calorímetros de bomba (para medir o calor de combustão), calorímetros diferenciais de varrimento (DSC - para analisar mudanças de fase), calorímetros de fluxo (para estudar líquidos e gases), calorímetros isotérmicos (para monitorizar reacções a temperatura constante) e microcalorímetros, utilizados na investigação biológica e farmacológica. Os calorímetros permitem avaliar as caraterísticas energéticas das substâncias, a cinética das reacções, a estabilidade térmica, bem como a eficiência dos materiais isolantes e combustíveis.

A exatidão da medição em calorimetria depende da sensibilidade do aparelho, do grau de isolamento térmico e da calibração do instrumento. Os sistemas modernos utilizam a integração com computadores que permitem a aquisição automática de dados , os cálculos térmicos e a visualização dos resultados. Na engenharia e na indústria, a calorimetria apoia a conceção de sistemas energéticos, a avaliação da eficiência da combustão e o desenvolvimento de materiais funcionais e compósitos.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.300.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM