Está a navegar na página para clientes de: Portugal. Segundo os seus dados de localização, a versão da página sugerida para si é USA / US

+1 500 000 produtos na nossa oferta

6000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Como escolher um regulador de intensidade para luzes LED?

Data de publicação: 20-03-2025 🕒 8 min de leitura

Os reguladores de fluxo luminoso, por vezes designados por dimmers, não raramente causam problemas - e não são de todo devidos a falhas. A principal causa de problemas são as mudanças na tecnologia de iluminação, que agora se baseia em LEDs. Cada vez mais se coloca a questão: como modernizar a iluminação e escolher o regulador de intensidade correto?

O objetivo deste texto é fornecer informações básicas sobre os reguladores de intensidade luminosa, uma visão geral dos seus tipos/parâmetros, e dar alguns conselhos aos consumidores ou aos que fazem bricolage em casa. No entanto, temos de ser claros desde o início: se não tivermos a certeza de como ligar os fios a um interrutor de luz, não devemos começar a modificar uma instalação doméstica.

No entanto conhecimentos sobre iluminação LED e dispositivos relacionados, tais como fontes de alimentação ou reguladores de intensidade de luz, serão úteis para todos. Até porque esta tecnologia já se instalou no nosso quotidiano e tudo indica que nos acompanhará nas próximas décadas (pelo menos).

Neste artigo respondemos às questões:

Como funcionam as luzes LED e o seu controlo?

Vamos primeiro esclarecer algumas questões básicas relacionadas com a iluminação LED... mas não se preocupe! Não vamos aprofundar demasiado os pormenores tecnológicos, vamos apenas concentrar-nos na informação necessária.

Comparação com as lâmpadas incandescentes "tradicionais"

A maior parte dos problemas associados aos reguladores de intensidade luminosa está relacionada com a adaptação da instalação a lâmpadas incandescentes do tipo antigo. As fontes clássicas estavam equipadas com um filamento (daí o nome), que literalmente brilhava sob a influência da corrente eléctrica que o atravessava. Quanto mais baixa for a corrente, menos luz a lâmpada emite. Como se pode ver facilmente, esta forma de gerar luz é ineficaz, porque muita energia é convertida em calor. É possível, claro que, melhorar todo o processo, por exemplo, enchendo a lâmpada que envolve o filamento com um gás especial (talvez um gás nobre, por exemplo, um dos halogéneos?), mesmo assim não seria uma disposição ergonómica da eletricidade.

No caso das lâmpadas LED, são utilizados semicondutores: junções feitas de materiais dopados. O aparecimento de uma carga eléctrica na junção provoca uma alteração no nível de energia dos electrões nela contidos. Esta alteração exige que os electrões libertem uma certa quantidade de energia, o que é feito através da emissão de fotões, ou seja luzes. Note-se que esta é uma descrição muito simplificada de todo o processo e dos fenómenos físicos envolvidos - mas é suficiente para os nossos propósitos.

Basta dizer que os LEDs só funcionam (emitem luz), quando existe uma diferença de potencial entre os seus fios na polaridade correta. Por outras palavras: necessitam de um fluxo adequado de corrente contínua para funcionarem. As lâmpadas incandescentes "clássicas" não tinham essas limitações. Pelo contrário, foram feitas para ligar uma tensão específica: 230V AC, que ocorre na rede eléctrica.

O que é que isto nos diz? A lâmpada LED é de facto um dispositivo eletrónico. Especificamente: contém um conversor de tensão que converte a corrente AC em DC, um circuito que regula a corrente e componentes LED em miniatura que emitem luz. Eletricamente, um design ligeiramente mais simples é Fitas LED. Estão ligadas a uma fonte de alimentação (por vezes chamada driver), que fornece energia, ajustando a corrente e a tensão a parâmetros padrão (normalmente 12V ou 24V DC).

Como é que os reguladores de intensidade luminosa funcionam?

Como já foi referido: para alterar o brilho de uma lâmpada incandescente clássica, bastava alterar a quantidade de corrente que passava pelo filamento. Em termos gerais: não importava se isso era feito com precisão e através de que método. Além disso: o filamento não reage às mudanças de forma muito dinâmica, devido à inércia térmica (para deixar de brilhar tem de arrefecer, o que pode demorar vários segundos), pelo que é difícil fazê-lo piscar. Entretanto, Os LEDs reagem às alterações de corrente quase imediatamente, pelo que mesmo um pequeno erro no sistema de alimentação se torna imediatamente visível.

Os reguladores de intensidade da luz para fontes- funcionam, na maioria das vezes, de forma semelhante aos dispositivos utilizados com as lâmpadas incandescentes clássicas, mas são mais precisos. Na maioria das soluções de consumo, encontraremos controladores que utilizam Modulação de Largura de Impulso (PWM -pulse width modulation), ou controlo de largura de impulso. Isto resume-se a pulso de energia ligado/desligado a uma frequência muito elevada (várias centenas, ou mesmo vários milhares de vezes por segundo) e com um rácio diferente entre o estado alto e baixo (por exemplo, 25%, 50%, 75%, como mostra a ilustração abaixo.

Diferentes preenchimentos de sinal PWM resultam em diferentes intensidades de iluminação.

O problema é que, este tipo de controlador tem de ser ligado diretamente às próprias fontes de LED e está normalmente integrado na fonte de alimentação, ou sob a forma de circuitos integrados em miniatura na fita de LED. Outro método, utilizado nos controladores de potência superior, é limitar a corrente contínua. No caso do controlo através da manipulação da corrente alternada (antes de ser convertida em corrente contínua), são utilizadas técnicas que envolvem o "corte" de parte da fase. O mais comum é desligar a fonte de alimentação quando uma borda descendente (trailing edge) ou uma borda ascendente (leading edge) tem o seguinte aspeto:

Ilustração de formas de onda generalizadas: em-fase e limitada a (respetivamente) borda ascendente e borda descendente.

Uma vez que a frequência da corrente da tomada de rede é conhecida (normalmente 50Hz, 60Hz para o Japão/América), também é possível ajustar eletronicamente o período, em que a fonte de alimentação é desligada quando é detectado um determinado bordo. Dependendo da, duração deste período, obter-se-á uma quantidade diferente de energia entregue ao recetor.

[Infelizmente, nem todas as lâmpadas LED respondem corretamente a esta manipulação de energia. A maioria das lâmpadas LED contém um conversor de tensão sem transformador baseado em condensadores. No caso de alguns produtos (especialmente os de qualidade inferior), uma alteração na forma de onda de fase pode causar interrupção da alimentação, cintilação, uma completa falta de luz. No entanto: hoje em dia há cada vez mais soluções no mercado que funcionam com reguladores de intensidade. Isto é especialmente verdade para as populares fitas LED.

Resumo das possibilidades

Para resumir, podemos escolher entre três tipos de reguladores de intensidade luminosa:

  • PWM (concebido para lâmpadas e fitas LED de corrente constante-);
  • corrente (ligados a controladores e conversores AC/DC);
  • clássico (borda ascendente ou descendente).

Os primeiros são, de longe, os mais populares. Podem ser ajustados com um potenciómetro ligado diretamente à fonte de alimentação ou com um controlo remoto (ou mesmo com um telefone, sobre estas soluções um pouco mais abaixo). Vamos utilizá-los para controlar tiras de LED e outras fontes de luz que funcionem com tensão DC (12V ou 24V DC).

O segundo caso não será explorado aqui, uma vez que a utilização de tais dispositivos requer conhecimentos e experiência - enquanto que as pessoas com conhecimentos não precisam certamente de um guia sobre as noções básicas de eletricidade.

O terceiro tipo pode ser encontrado numa variedade de formatos (módulo de caixa, caixa DIN-rail). Vale a pena lembrar que com lâmpadas LED aparafusadas numa tomada tradicional de 230V (E14, E27, etc.) os reguladores de intensidade luminosa que utilizam uma borda ascendente (em inglês é simplesmente chamado leading edge dimmer) funcionam melhor.

A que prestar atenção ao selecionar um regulador de intensidade luminosa?

Se soubermos, que fonte de luz queremos utilizar o regulador (lâmpada incandescente de 230V, fita LED), resta escolher a solução correta.

Local de montagem

O formato, que iremos utilizar, será, obviamente, determinado pelo local de montagem. Nalguns casos, podemos dar-nos ao luxo de intervir profundamente no circuito de alimentação e utilizar um regulador de intensidade luminosa montado numa caixa de fusíveis (numa calha DIN). No entanto, muitas vezes o nosso objetivo será modernizar a instalação existente: nesses casos, vale a pena olhar para a oferta de módulos pós-venda, por exemplo, integrados num interrutor de luz. São montados praticamente da mesma forma que um interrutor normal, só que têm funcionalidades adicionais.

Potência

Para além da tensão de funcionamento, o parâmetro básico de qualquer regulador de intensidade luminosa continua a ser a sua potência. É claro que é sempre necessário assumir uma certa tolerância, de preferência 100 por cento. Assim, se o dispositivo for utilizado para regular fontes de luz com uma potência total de 40W, vamos escolher um produto com uma potência nominal de 80W. Isto evitará falhas, tornará o circuito imune às interferências que ocorrem na rede, e também reduzirá o aquecimento do módulo. Prestemos atenção a: no caso das fitas de LED, a potência é dada para uma secção de 1m. Se o fabricante indicar um valor de 5W/m nas caraterísticas, e numa determinada instalação existirem 3 metros de fita, um controlador/dimmer corretamente selecionado deve ser caracterizado por uma potência nominal de, pelo menos:

5 x 3 x 2 = 30W
[potência por metro] x[comprimento em metros] x[produto de tolerância] = [potência óptima]

Gama/resolução

Outra caraterística importante de um regulador de intensidade luminosa será a sua gama de funcionamento e a resolução dessa gama O regulador de intensidade luminosa mais simples (praticamente já não se ouve falar) funciona cortando metade da fase, pelo que, é verdade, oferece uma regulação de gama completa (0...100%), mas apenas em três fases: desligado (0%), meia fase (50%), fase completa (100%).

Para um ajuste suave, o regulador de intensidade luminosa deve oferecer pelo menos algumas dezenas de passos entre o apagamento e a luminosidade total A maioria dos produtos do tipo PWM tem tecnicamente uma gama ajustável de 0...255 (em que 255 é o preenchimento total), mas esta escala é reduzida a percentagens. Para aplicações normais de, consumo, um produto deste tipo será perfeitamente aceitável.

Dispositivos inteligentes

Existem muitos Smart Home, ou sistemas domésticos inteligentes disponíveis no mercado atualmente, que, na maioria das vezes, incluem vários tipos de iluminação ajustável. Podem ser fontes de alimentação de fitas LED, ou lâmpadas integradas num controlador. Uma grande vantagem deste tipo de soluções é a sua adaptação a sistemas de alimentação existentes. Se a comunicação entre os módulos de um sistema inteligente for feita sem fios (por exemplo, com base na tecnologia Bluetooth ou na rede WiFi), a necessidade de substituição ou instalação de cablagem adicional é eliminada. Além disso, esses produtos permitem o controlo independente e remoto (ou automático) de cada ponto de luz, criando arranjos, etc. Isto significa, que, para controlar o funcionamento de uma única lâmpada, pode ser utilizada não apenas uma aplicação, mas também muitos interruptores físicos, separados. Esta será uma solução desejável, por exemplo, numa casa unifamiliar: a luz do corredor pode então ser controlada a partir de qualquer divisão (por exemplo,g utilizando interruptores convenientemente localizados perto da cama). Importante: o sistema programável permitirá limitar a intensidade da luz em função do tempo, do interrutor utilizado ou de outros factores.

Duas dicas práticas

Finalmente e no contexto da instalação recordemos que vale sempre a pena considerar a contratação de um profissional. Instalar um dimmer por si próprio não é difícil e na verdade requer apenas seguir as instruções - no entanto, não se trata do processo em si e da segurança. Mesmo que desliguemos os fusíveis e executemos todas as tarefas com cuidado - existe ainda um risco de ligação incorrecta, que pode resultar em, entre outras coisas, danos nos fios de instalação, e ainda: elevados custos de reparação. As instruções fornecidas pelo fabricante nem sempre têm em conta todos os pontos de risco. Por outro lado: A ligação de um regulador de intensidade luminosa dopado ou de um módulo inteligente não é, na verdade, diferente do trabalho realizado com os componentes eléctricos mais simples. Por isso, se tivermos alguma experiência e competências neste domínio, podemos sentir-nos tentados a instalá-lo nós próprios. E, neste ponto, é necessário mencionar dois pontos:

Instalação de teste

Antes de começarmos a trabalhar com o circuito alvo, vale a pena conectar o regulador de intensidade luminosa numa base experimental literalmente: utilizando um suporte de lâmpada independente (ou: um pedaço de fita LED) e um fio com uma ficha de rede. Isto permitir-nos-á familiarizarmo-nos com o dispositivo num ambiente confortável. Para além disso, desta forma, certificamo-nos de que o regulador funciona corretamente e poupamos longos diagnósticos, que nos esperariam no caso de ligarmos um produto defeituoso.

Luz LED intermitente

O problema mais comum com os produtos LED é a sua iluminação desfocada ou mesmo intermitente. Infelizmente, exceto quando a falha é causada por interferências que ocorrem em toda a instalação, a eliminação de tal falha implica quase sempre a substituição de pelo menos um componente do circuito. Como já referimos: a causa pode ser uma lâmpada, que não foi adaptada a um regulador de intensidade de um determinado tipo, ou uma avaria no circuito do próprio regulador. Porque, neste último caso, pelo menos um dispositivo do circuito deve ser substituído. Em primeiro lugar, vale a pena verificar a lâmpada: de preferência, ligar temporariamente outro modelo verificado, ou uma lâmpada clássica.

No caso dos controladores de LED, ou seja, conversores AC/DC, também vale a pena verificar a potência da fonte de alimentação. Estes dispositivos estão equipados com proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuitos e outras protecções. Se esse elemento de proteção funcionar corretamente, cortará a alimentação na saída. Ao mesmo tempo, a fonte de alimentação não aquece, pelo que, à primeira vista, pode parecer completamente inativa.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

rightColumnPicture rightColumnPicture

CONSULTE TAMBÉM