+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
A ressublimação, também conhecida como dessublimação, é uma transformação de fase que envolve a transição direta de uma substância do estado gasoso para o estado sólido, contornando a fase líquida. Este processo ocorre em condições de temperatura suficientemente reduzida e/ou pressão aumentada em que as moléculas de gás perdem a sua energia cinética de tal forma que formam uma rede cristalina regular ou uma estrutura sólida compacta.
O mecanismo de ressublimação decorre dos princípios da termodinâmica e descreve fenómenos em que um sistema procura minimizar a energia interna reduzindo o volume e maximizando as interações intermoleculares. Um aspeto caraterístico deste processo é a libertação de calor de ressublimação, análogo ao calor de condensação ou solidificação, que deve ser dissipado do sistema para assegurar a estabilidade da fase sólida recém-formada.
Em termos moleculares, a ressublimação envolve uma redução súbita da liberdade translacional das moléculas de gás, que, sob a influência da energia térmica reduzida e do aumento das forças de van der Waals ou das ligações químicas, começam a organizar-se em estruturas cristalinas ordenadas. Este processo desempenha um papel fundamental em muitos fenómenos naturais, como a formação de geada, a formação de gelo em superfícies e a deposição de moléculas em atmosferas de alta montanha.
Nas tecnologias industriais, a ressublimação é utilizada na purificação de produtos químicos, incluindo a destilação fraccionada de sólidos e na deposição de películas finas por sublimação (PVD - Physical Vapour Deposition), em que a transição controlada de gás para sólidos permite a produção de revestimentos com morfologia e composição química definidas com precisão.
Em química analítica, o processo de ressublimação é utilizado em métodos de separação e purificação de produtos químicos de baixa volatilidade, em que a condensação selectiva de vapores de substâncias permite a sua separação de misturas. Em microeletrónica e nanotecnologia a ressublimação controlada é utilizada para a deposição de materiais funcionais de película fina em substratos semicondutores e na conceção de dispositivos optoelectrónicos.
Os parâmetros de ressublimação, como a pressão de ressublimação e a temperatura de deposição, dependem das caraterísticas da substância, do seu ponto triplo e de propriedades moleculares específicas, incluindo a polaridade, a massa molar e a força de ligação intermolecular. O controlo preciso deste processo exige sistemas avançados de controlo da temperatura, sistemas de vácuo e métodos de análise da cristalização que garantam a reprodutibilidade e a elevada qualidade das fases sólidas obtidas.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.