Está a navegar na página para clientes de: Portugal. Segundo os seus dados de localização, a versão da página sugerida para si é USA / US

+1 300 000 produtos na nossa oferta

6000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Permeabilidade magnética relativa e absoluta

Data de publicação: 24-10-2025 🕒 5 min de leitura


O magnetismo é um fenómeno que é a base da tecnologia moderna. Sem ele, não existiriam motores elétricos, transformadores, discos rígidos, ressonâncias magnéticas ou sistemas modernos de transporte baseados na levitação magnética. Embora raramente o pensemos no dia a dia, as propriedades magnéticas dos materiais determinam a eficiência dos equipamentos, a segurança das instalações e até a qualidade da imagiologia na medicina. Um dos parâmetros chave que descreve estes fenómenos é a permeabilidade magnética - um valor que indica como os materiais interagem com um campo magnético. Neste artigo vamos analisar o que é a permeabilidade magnética, quais são os seus tipos e como afeta aplicações práticas em engenharia e tecnologia.

Destaques

  • A permeabilidade magnética (μ) descreve a capacidade de um material para conduzir um campo magnético.
  • A permeabilidade relativa (μr) é a razão entre a permeabilidade (μ) de um material e a permeabilidade do vácuo (μ₀ = 4π × 10^-7H/m).
  • As substâncias dividem-se em diamagnéticos (μr < 1), paramagnéticos (μr > 1) e ferromagnéticos (μr ≫ 1).
  • Alta permeabilidade magnética permite a construção de transformadores, solenoides e ecrãs magnéticos eficientes.
  • Os valores mais elevados são alcançados por ligas magnéticas suaves, como permalloy e mumetal.
  • As propriedades magnéticas dependem da temperatura, da estrutura cristalina e do processamento do material.

Causas do magnetismo e propriedades básicas

O magnetismo é um dos fenómenos físicos fundamentais, cuja fonte são as interações eletromagnéticas ao nível atómico. O papel chave é desempenhado pelo movimento dos eletrões - tanto orbital como de spin. O movimento orbital em torno do núcleo cria correntes elétricas microscópicas que geram o campo magnético, enquanto o spin do eletrão é responsável pela formação de momentos magnéticos elementares. Nos átomos em que os eletrões estão emparelhados, os spins anulam-se mutuamente. No caso de eletrões desemparelhados, os momentos magnéticos não se compensam, o que conduz ao aparecimento de magnetismo macroscópico.

As propriedades magnéticas macroscópicas dependem do comportamento coletivo dos eletrões no cristal. Um papel importante é desempenhado pela interação de troca, que é responsável pela ordenação dos spins nos ferromagnéticos, e pela interação spin-órbita, que determina a anisotropia magnética. A influência da temperatura é igualmente importante – à medida que a energia térmica aumenta, a ordenação dos spins desaparece, e acima da temperatura de Curie os ferromagnéticos perdem as suas propriedades e tornam-se paramagnéticos.

Os parâmetros básicos que descrevem o magnetismo incluem: momento magnético (μ), magnetização (M), indução magnética (B) e suscetibilidade magnética (χ). A relação entre estes é descrita pela equação B = μ₀(H + M). A suscetibilidade magnética, que é a razão entre magnetização e intensidade do campo externo (χ = M/H), é um parâmetro chave que determina a permeabilidade magnética dos materiais.

Divisão das substâncias e corpos magnéticos

As substâncias magnéticas diferem na sua resposta a um campo externo, o que se reflete na permeabilidade magnética relativa (μr).

  • Diamagnéticos têm μr inferior a um e são fracamente repelidos pelo campo – incluem cobre, prata, ouro, bismuto ou água.
  • Paramagnéticos têm permeabilidades ligeiramente superiores a um e são fracamente atraídos – exemplos incluem alumínio, platina ou oxigénio. A sua suscetibilidade diminui com o aumento da temperatura, de acordo com a lei de Curie-Weiss (χ = C / (T - Tc)).
  • A interação mais forte com o campo magnético ocorre nos ferromagnéticos. Estes têm uma permeabilidade relativa muito maior que um, podem ser magnetizados permanentemente e perdem estas propriedades apenas acima da temperatura de Curie. Este grupo inclui, entre outros, ferro, cobalto e níquel.

Permeabilidade magnética – significado e tipos

A permeabilidade magnética μ determina como um dado material reage perante um campo magnético. O valor de referência básico é a permeabilidade absoluta do vácuo μ₀, que é uma constante física universal igual a 4π × 10^-7H/m. Com base neste valor define-se a permeabilidade magnética relativa μr, que é a razão entre a permeabilidade do material e a permeabilidade do vácuo.

Na prática, distinguem-se vários tipos deste parâmetro. A permeabilidade inicial aplica-se a campos muito fracos, a permeabilidade máxima é o valor mais elevado atingido durante o processo de magnetização, enquanto a permeabilidade relativa é a quantidade comparativa mais usada. Alta permeabilidade significa que as linhas do campo magnético "preferem" passar através de um determinado material em vez de através do vácuo. É por isso que os núcleos dos transformadores são feitos de materiais com alta μr, o que permite conduzir eficientemente o campo e minimizar perdas de energia.

Efeito da estrutura e processamento

As propriedades magnéticas dos materiais dependem não só da sua composição química, mas também do processamento mecânico. Dobrar ou laminar altera a estrutura cristalina do metal, o que diminui a sua permeabilidade magnética e aumenta a sua dureza magnética. Um exemplo são os aços inoxidáveis. Os aços austeníticos (ex. 304, 316) são geralmente não magnéticos, e a sua μr é próxima de um, embora possam apresentar magnetismo localmente após trabalho a frio. Os aços ferríticos (ex. 430) são ferromagnéticos típicos com alta permeabilidade, pelo que atraem fortemente um íman.

Desmagnetização

Em muitas aplicações é necessário remover o magnetismo residual, ou seja, a desmagnetização. Consiste na dispersão da ordenação dos domínios magnéticos, o que impossibilita a continuação da atuação como um ímã. Na indústria, isto aplica-se, por exemplo, a ferramentas de aço, que não podem atrair aparas, na medicina – ferramentas cirúrgicas que devem ser não magnéticas, e na eletrónica – núcleos de bobinas ou elementos de blindagem. A desmagnetização é realizada pelo aquecimento do material acima da temperatura de Curie ou pela aplicação de um campo magnético alternado de amplitude decrescente.

Propriedades magnéticas e exemplos de materiais

Os paramagnéticos (μr > 1) são fracamente atraídos, os diamagnéticos (μr < 1) são fracamente repelidos, enquanto os ferromagnéticos (μr ≫ 1) reagem muito fortemente e podem alcançar permeabilidades na ordem das centenas de milhares. Os valores mais elevados são obtidos por materiais magnéticos suaves, como permalloy ou mumetal, cujo μr atinge 100 000-500 000. Para comparação, o ar tem uma permeabilidade quase idêntica à do vácuo – μr ≈ 1,00000037. Valores típicos de permeabilidade são: aproximadamente 0,999994 para cobre, 1,000022 para alumínio, cerca de 600 para níquel e cerca de 5000 para ferro puro.

Tabela de permeabilidades magnéticas de materiais selecionados

A tabela de permeabilidades magnéticas abaixo mostra valores típicos da permeabilidade magnética relativa para diferentes classes de materiais.

Material Tipo de magnetismo Permeabilidade magnética relativa (μr)
Bismuto Diamagnético 0,999834
Cobre Diamagnético 0,999994
Água Diamagnético 0,999992
Vácuo ( Referência) 1 (exatamente)
Ar Paramagnético 1,00000037
Alumínio Paramagnético 1,000022
Platina Paramagnético 1,000265
Cobalto Ferromagnético ~250
Níquel Ferromagnético ~600
Aço Ferromagnético ~1 500
Ferro (99,8% pureza) Ferromagnético ~5 000
Permalloy (78% Ni, 22% Fe) Ferromagnético ~100 000
Mumetal Ferromagnético ~100 000 - 500 000

Significado e perspetivas

O conhecimento e controlo da permeabilidade magnética são de grande importância prática. Em engenharia energética, materiais adequados garantem alta eficiência de transformadores e geradores. Na medicina, os aços austeníticos são usados em ressonância magnética e cirurgia. Na eletrónica, o controlo preciso do magnetismo está na base do funcionamento de sensores Hall, memórias magnéticas ou blindagens de campo.

A investigação foca-se em novas ligas e compósitos, nanostruturas magnéticas e na utilização do magnetismo em energia verde. Materiais de particular interesse são a spintrónica e os materiais topológicos, que poderão revolucionar a eletrónica.

Assim, o magnetismo não é apenas um tema de investigação teórica, mas também a base da tecnologia moderna. Desde as bússolas simples, passando por máquinas elétricas até dispositivos médicos avançados, o controlo das propriedades magnéticas abre caminho a novas inovações.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.300.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM