+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Data de publicação: 02-07-2025 Data de atualização: 10-04-2026 🕒 9 min de leitura
Piotr Górecki – divulgador de eletrônica. Atualmente, publica sua própria revista "Entender a Eletrônica". Anteriormente, por muitos anos, foi Editor-Chefe da popular revista polonesa (Eletrônica para Todos). Ele também é autor de centenas de artigos e projetos educacionais. Até 1993, trabalhou na indústria de telecomunicações.
Aqui está o primeiro de três artigos destinados a iniciantes, dedicados aos multímetros. Neles, discutiremos várias funções desses medidores e daremos muitas dicas para eletrônicos que desejam conhecer melhor os multímetros e fazer compras desses dispositivos.
Em cada casa moderna, é útil ter um multímetro, ou seja, um medidor universal de grandezas elétricas. Os multímetros mais baratos podem ser comprados em supermercados por cerca de 20 złotych. Eles são suficientes para medições básicas. No entanto, vale a pena gastar um pouco mais e comprar uma versão significativamente melhor.
Conforme o nome, o multímetro (inglês: multimeter) é um "multi-medidor", que pode ser principalmente um voltímetro usado para medir tensão e um amperímetro para medir a (intensidade) da corrente. Ele também pode ser um ohmímetro, ou seja, um medidor de resistência expressa em ohms. A maioria dos multímetros também permite medir várias outras grandezas (tensão de condução de diodos, capacitância de capacitores, temperatura) e testar alguns componentes (diodos, transistores bipolares). Por isso, o multímetro é justamente chamado de medidor universal. Há várias décadas, os multímetros digitais dominam o mercado sem contestação. Um exemplo de uso de um multímetro (mais antigo) está na fotografia de capa.
Com mais frequência, medimos a tensão de baterias e acumuladores, menos frequentemente a tensão (na tomada) da rede elétrica. Frequentemente, medimos a resistência, ou melhor, verificamos se ela é muito baixa, para garantir que há continuidade, curto-circuito, ou se há uma interrupção, ou seja, uma desconexão, falta de conexão.
Frequentemente falamos sobre corrente, mas relativamente raramente medimos seu valor – mais precisamente – a intensidade da corrente.
Em cada multímetro, o usuário deve escolher a função, ou seja, o que deseja medir. Em multímetros mais simples (fotografia 1), também é necessário selecionar uma faixa de medição específica com um botão.
Fotografia 1
Por outro lado, em multímetros com mudança automática de faixas – exemplos na fotografia 2 – apenas a função é escolhida, e o multímetro durante a medição se ajusta automaticamente à faixa necessária.
Fotografia 2
Atualmente, a maioria, ou quase todos os multímetros mais caros, possuem mudança automática de faixas. Curiosamente, em certas situações bastante comuns, muitos eletrônicos consideram isso mais como uma desvantagem do que uma vantagem.
Aqui estão as medições mais frequentemente realizadas.
O multímetro na função de voltímetro é usado para medir a tensão, expressa em volts, que ocorre entre dois pontos. Com mais frequência, medimos com o multímetro a tensão contínua (DC), por exemplo, a tensão de uma bateria, acumulador, fonte de alimentação. A regra prática mais simples sobre baterias e acumuladores é a seguinte: se a tensão medida for inferior à tensão nominal, a bateria está significativamente descarregada. Por exemplo, uma nova bateria de 1,5V tem uma tensão superior a 1,6 volts – exemplo na fotografia 3.
Fotografia 3
Se a tensão medida for superior à faixa atualmente configurada, o visor exibirá uma informação de sobrecarga, muitas vezes na forma de um número um aceso no visor, a inscrição OL – OverLoad (fotografia 4), às vezes na forma de traços horizontais ou de outra forma. O mesmo ocorre nas medições de corrente e resistência. Apenas em alguns multímetros mais caros, a sobrecarga também é sinalizada por som. Importante: em multímetros digitais, a sobrecarga na medição de tensão não causa danos – detalhes nos próximos artigos desta série.
Fotografia 4
Menos frequentemente, medimos, também expressa em volts, a tensão alternada (AC), por exemplo, a tensão de saída de um transformador ou a tensão na tomada da rede elétrica de 230V. Nesse caso, é necessário mudar o multímetro para medir tensão alternada, o que é indicado pela abreviação AC ou VAC. Ao medir tensões mais altas, perigosas para o ser humano, para minimizar o risco de choque, é aconselhável realizar as medições com uma mão. Assim, não há possibilidade de que, devido a um erro do usuário, a corrente flua entre as duas mãos através do coração – exemplo na fotografia 5.
Fotografia 5
Com um multímetro, é possível medir a resistência (em ohms). Para essas medições, é útil usar pequenos jacarés padrão de 2mm – exemplo na fotografia 6.
Fotografia 6
Importante na prática, quase todos os multímetros têm um buzzer embutido e, ou na faixa mais baixa de resistência, ou em uma faixa separada, realizam uma função adicional – sinalização acústica de continuidade, curto-circuito, ou seja, resistência muito baixa – fotografia 7. Se nessa faixa a resistência medida for menor que algumas dezenas de ohms (varia para cada medidor), o buzzer soa. Na prática, isso é muito útil para verificar se, por exemplo, um fio (cabo) não está quebrado ou se não há curto-circuito entre seus condutores.
Fotografia 7
O usuário médio geralmente mede tensões, e muito menos frequentemente usa o multímetro para medir a corrente, mais precisamente para medir a intensidade da corrente (em amperes). Para medir a corrente (intensidade da corrente), é necessário interromper o circuito e inserir o amperímetro, conforme ilustrado no desenho 8.
Desenho 8
Isso é uma complicação significativa, que não ocorre nas medições de tensão. Um exemplo pode ser a medição do consumo de corrente de uma bateria de carro durante o estacionamento, quando tudo está desligado – teoricamente, o consumo de corrente deve ser zero, na prática, um pouco de corrente é consumida pelo sistema de alarme, e um consumo muito alto em repouso descarregará rapidamente a bateria. Às vezes, mede-se o consumo de corrente de outras baterias. Fotografia 9 mostra a medição de corrente consumida por um trecho de fita LED de 12 volts.
Fotografia 9
A medição de corrente em circuitos da rede elétrica de 230V (AC) deve ser evitada devido ao risco aumentado de choque elétrico fatal. Aqui estão alguns avisos relacionados a isso.
Tensões alternadas até 24 volts (24 V AC) e tensões contínuas até 60 volts (60 V DC) são consideradas totalmente seguras. Muitas pessoas descobriram que tensões até 100V não são mortais. Certamente, a tensão da rede elétrica de 230V é mortalmente perigosa! Pessoalmente, conheci várias pessoas que já não estão vivas porque foram fatalmente eletrocutadas pela corrente da rede de 230V. Claro, por culpa própria, devido à falta de cautela.
De modo geral, qualquer multímetro, mesmo o mais barato, permite medir a tensão da rede de 230V AC. O valor máximo da tensão medida pelo multímetro é geralmente 600V, 750V ou 1000V. Uma questão separada é o risco de danificar o medidor ao configurar incorretamente a função e as faixas.
Pessoas menores de idade e iniciantes em trabalhos relacionados a circuitos onde há tensão perigosa só podem realizar essas atividades sob a supervisão de tutores qualificados!
Ao medir em circuitos com tensões superiores a 100V, especialmente em circuitos da rede elétrica, sempre deve-se manter concentração e cautela especiais! Devido ao risco de choque elétrico fatal, as medições devem sempre ser realizadas na presença de outra pessoa, que deve ser previamente informada sobre o que fazer em caso de algum infortúnio – como desligar rapidamente a energia.
A segunda regra geral: as medições de tensões perigosas devem ser realizadas com uma mão, para que, em caso de infortúnio, a corrente não flua entre as mãos através do coração. Isso é ilustrado na fotografia anterior 5. No início, isso parece estranho, não natural e bastante problemático, mas vale a pena se acostumar a isso e, então, manter a outra mão atrás das costas ou no bolso. Embora as medições realizadas com uma mão não excluam o choque (no caminho entre o fio fase e a terra), elas reduzem significativamente o risco de infortúnio.
Uma questão separada é a categoria de segurança do medidor: CAT I...CAT IV (quanto maior, melhor). As questões de categoria CAT são discutidas em mais detalhes no artigo com a designação Q006.
Geralmente, essas categorias se referem a medições em diferentes segmentos da rede elétrica. Elas não se referem a medições em circuitos dentro de dispositivos, mas apenas diretamente em circuitos da rede elétrica. Portanto, as categorias CAT são muito importantes para eletricistas, e significativamente menos para eletrônicos.
Mais antigos, multímetros totalmente utilizáveis, não têm de todo uma categoria CAT específica. Muitos dos novos também não têm uma designação e selo CAT, o carimbo de muitos multímetros novos, mas possivelmente outros termos relacionados - exemplos na foto 10 e fotografia 11.
Fotografia 10
Fotografia 11
Ao comprar um novo multímetro, que também seria usado para medir tensão e corrente na rede de 230 V, incluindo a tensão nas tomadas, a categoria mínima é CAT II 300 V, melhor CAT II 600 V ou ainda mais alta. A designação CAT III indica que o medidor pode ser usado também para medições na rede elétrica trifásica.
No segundo artigo desta série (B041) discutiremos outras funções dos multímetros, e no terceiro abordaremos perguntas e dúvidas relacionadas aos multímetros.
©
Piotr Górecki
Isenção de responsabilidade:O conteúdo deste artigo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento técnico nem substitui o treinamento adequado. Sempre observe as normas de saúde e segurança aplicáveis ao trabalhar com equipamentos elétricos e eletrônicos e siga as recomendações e os parâmetros operacionais do fabricante.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.