+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Remanenza - definizione

La remanenza è una grandezza fisica che descrive la magnetizzazione residua di un materiale ferromagnetico dopo la rimozione di un campo magnetico esterno che lo aveva precedentemente saturato. È una misura della capacità di un materiale di mantenere il proprio magnetismo ed è uno dei parametri chiave che caratterizzano le proprietà magnetiche di una sostanza, insieme alla coercitività e alla saturazione magnetica. La remanenza è indicata con il simbolo Br ed è espressa in tesla (T) nel sistema SI.

Nella fisica dello stato solido, la remanenza è associata alla presenza di una struttura ordinata di domini magnetici che rimangono parzialmente orientati anche dopo la scomparsa del campo magnetico esterno. A seconda delle caratteristiche del materiale, la rimanenza può essere un fenomeno desiderabile - come nel caso dei magneti permanenti - o indesiderabile, quando porta a fenomeni di isteresi e perdita di energia nei dispositivi elettromagnetici.

Il diagramma di isteresi magnetica, che mostra la dipendenza dell'induzione magnetica dall'intensità del campo magnetico, indica la remissione come il valore dell'induzione quando l'intensità del campo esterno è pari a zero. È direttamente correlata all'energia immagazzinata in un materiale e determina la sua capacità di immagazzinare permanentemente informazioni magnetiche, utilizzate in memorie magnetiche, sensori, Relè, motori elettrici e dispositivi di rilevamento.

Nell'ingegneria dei materiali, il controllo della remanenza consente di progettare componenti magnetici con le caratteristiche dinamiche e statiche desiderate. I materiali ad alta remanenza sono utilizzati nei casi in cui è richiesto un campo magnetico permanente senza la necessità di un'alimentazione continua, mentre nelle applicazioni in cui è fondamentale un rapido cambiamento di stato magnetico si preferiscono materiali con bassa remanenza e isteresi minima.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE