+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Tesla (T) - definizione

Tesla (T) è l'unità di misura dell'induzione magnetica (detta anche densità di flusso magnetico) in SI, che descrive l'intensità di un campo magnetico. Prende il nome da Nikola Tesla, pioniere dell'ingegneria elettrica e dell'elettromagnetismo. Un tesla è definito come l'induzione magnetica che risulta in una forza di un newton (N) su un conduttore lungo un metro attraverso il quale scorre una corrente di un ampere (A) quando il conduttore è perpendicolare alla direzione del campo magnetico.

In pratica, il tesla è un'unità di misura relativamente grande, motivo per cui molte applicazioni tecniche utilizzano aliquote come militesla (mT) o microtesla (μT).

Nella tecnologia e nella scienza, il tesla svolge un ruolo chiave nella descrizione dei fenomeni elettromagnetici, soprattutto in applicazioni come i motori elettrici, i generatori, gli elettromagneti, la risonanza magnetica (MRI), i sensori Hall o la ricerca sui materiali ferromagnetici. In questi campi, il controllo e la misurazione accurati del campo magnetico sono essenziali per la funzionalità, la precisione e la sicurezza dei dispositivi.

I campi magnetici con valori frazionari di tesla sono comuni nei dispositivi di uso quotidiano, come gli altoparlanti o i motori elettrici. Campi di diversi tesla si trovano in applicazioni scientifiche, ad esempio negli acceleratori di particelle e nelle apparecchiature mediche. In geofisica, invece, per descrivere il campo magnetico terrestre si usano unità di misura molto più piccole, di solito microtesla, a dimostrazione dell'ampia gamma di Bilance in cui questa unità trova un uso pratico.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE