+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Ampere (A) è l’unità di misura dell’intensità della corrente elettrica nel Sistema Internazionale (SI) e appartiene al gruppo delle sette unità fondamentali. Definisce la quantità di carica elettrica che attraversa un determinato punto di un circuito in un secondo. Il nome deriva da André-Marie Ampère, pioniere degli studi sull’elettromagnetismo, le cui ricerche nel XIX secolo hanno contribuito a formulare i principi fondamentali del flusso di corrente e delle sue interazioni magnetiche.
Secondo la definizione in vigore dal 2019, l’ampere è definito sulla base della costante elementare della carica elettrica. Ciò significa che un ampere corrisponde al flusso esatto di 1⁄(1,602176634 × 10⁻¹⁹) elettroni al secondo, ovvero circa 6,241 × 10¹⁸ cariche elementari in un secondo. Questa definizione garantisce la coerenza dell’unità con le costanti fisiche fondamentali, rendendola indipendente dalle proprietà macroscopiche degli strumenti di misura.
In pratica, l’ampere descrive quanto intensamente la corrente fluisce attraverso un circuito elettrico. Il valore dell’intensità di corrente ha un impatto diretto sulla progettazione e sul funzionamento dei dispositivi elettrici, come trasformatori, conduttori, fusibili o fonti di alimentazione. È anche un parametro essenziale per la protezione contro i contatti elettrici e per la sicurezza termica degli impianti elettrici. Convive con altre unità, come il volt e l’ohm, nel contesto delle relazioni descritte dalla legge di Ohm, che collega tensione, corrente e resistenza elettrica.
La misurazione dell’intensità di corrente avviene di norma tramite un amperometro, che può essere integrato nei multimetri o essere un dispositivo autonomo. Sia nella tecnica della corrente continua che in quella alternata, la conoscenza del valore espresso in ampere consente di controllare il flusso di energia e prevenire sovraccarichi e danni alle apparecchiature elettriche.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.