+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Uma célula galvânica, também designada célula eletroquímica, é um dispositivo que converte energia química em energia eléctrica em resultado de reacções redox que ocorrem na interface entre dois eléctrodos imersos em eletrólito. O seu funcionamento baseia-se na separação das semi-reacções de oxidação e redução, o que conduz a uma diferença de potencial entre os eléctrodos e permite o fluxo de uma carga eléctrica num circuito elétrico externo.
A estrutura básica da célula é constituída por o ânodo, onde ocorre o processo de oxidação, e o cátodo, onde ocorre a redução. Os eléctrodos são feitos de materiais condutores, frequentemente metais, Pés ou compostos com propriedades catalíticas. O meio condutor no interior da célula é o eletrólito, que permite o transporte de iões entre os eléctrodos, garantindo o fecho do circuito iónico e a manutenção do equilíbrio eletroquímico.
As caraterísticas de uma célula galvânica dependem do tipo de materiais dos eléctrodos utilizados e da composição química do eletrólito, o que afecta a tensão padrão e a eficiência da conversão de energia. Nas células galvânicas, como as células de Daniella ou as células de iões de lítio, o processo de fluxo espontâneo de electrões gera uma tensão eléctrica, que pode ser utilizada como fonte de energia. Nas células galvânicas, quando é aplicada uma tensão externa, ocorre o processo inverso, levando ao armazenamento de energia na forma química, que é a base das Pilhas recarregáveis e dos sistemas de eletrólise.
A eficiência de uma célula depende de parâmetros como a densidade da corrente , a impedância interna e a estabilidade termodinâmica do sistema eletroquímico. As células de alta energia utilizadas na tecnologia de armazenamento de energia utilizam materiais de eléctrodos avançados, como óxidos de metais de transição, suportes condutores de carbono nanoestruturados e compósitos cerâmicos, que melhoram a cinética das reacções electroquímicas e aumentam a capacidade energética do sistema.
Nas aplicações modernas, as células galvânicas são a pedra angular das tecnologias de Pilhas e Pilhas recarregáveis utilizadas na eletrónica de consumo, na indústria automóvel eléctrica e nos sistemas de energias renováveis . As tecnologias de células de combustível utilizam os fenómenos de oxidação eletroquímica de combustíveis gasosos ou líquidos, como o hidrogénio ou o metanol, para gerar eletricidade de uma forma eficiente e respeitadora do ambiente.
Os sistemas avançados de gestão da energia das células electrolíticas utilizam métodos de modelização do processo redox, algoritmos de gestão preditiva da carga e sistemas de controlo da temperatura e de estabilização da tensão para otimizar o funcionamento das células em condições de carga dinâmica e minimizar a degradação do material ativo. As tecnologias de electrólitos sólidos de elevado desempenho e as concepções electroquímicas híbridas estão a permitir um maior desenvolvimento de células com maior densidade energética, maior duração e maior resistência a condições ambientais extremas.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.