+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
A reação redox é um processo químico que envolve reacções simultâneas de oxidação e redução em que electrões são trocados entre os reagentes. Em cada reação redox, uma substância perde electrões, sofrendo oxidação, enquanto a outra ganha electrões, sofrendo redução. Este mecanismo está subjacente a numerosos processos químicos, electroquímicos e biológicos, incluindo corrosão de metais, reacções de combustão, transformações metabólicas e produção de energia em células electroquímicas.
O fenómeno redox resulta da diferença de potenciais de eléctrodos entre as substâncias participantes, que determina a direção do fluxo de electrões e a energia da reação. O sistema pode ser descrito através de equações de semi-reação que ilustram os processos de oxidação e redução separadamente, o que permite o equilíbrio das reacções redox em soluções aquosas e sistemas gasosos.
No contexto da eletroquímica, as reacções redox desempenham um papel fundamental na geração de tensão eléctrica em células galvânicas e electrolíticas, onde as transformações químicas são utilizadas para converter energia química em energia eléctrica ou vice-versa. Nos sistemas cátodo-ânodo o ânodo é o elétrodo no qual ocorre o processo de oxidação, enquanto o cátodo é responsável pela redução. O potencial padrão de um elétrodo determina a capacidade de um dado elemento ou ião doar ou aceitar electrões, o que permite prever o curso da reação e a sua termodinâmica.
As reacções redox são também indispensáveis na engenharia dos materiais, onde a oxidação e a redução controladas permitem a síntese de compostos químicos com as propriedades desejadas, tais como revestimentos anticorrosivos materiais semicondutores ou catalisadores industriais. Em bioquímica, estas reacções estão na base dos processos de respiração celular, fotossíntese e síntese de ATP, em que os electrões são transportados nas vias metabólicas, permitindo a conversão da energia química em formas utilizadas pelos organismos vivos.
Nas tecnologias ambientais, as reacções redox são utilizadas em processos de purificação da água, redução de poluentes gasosos e neutralização de produtos químicos tóxicos através da sua transformação controlada em compostos menos reactivos ou inertes. Os sistemas redox combinados com métodos electroquímicos modernos são utilizados em tecnologias de armazenamento de energia, como as Pilhas de fluxo, em que as reacções reversíveis de oxidação e redução permitem o armazenamento e a conversão de energia a longo prazo à escala industrial.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.