+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Eletroquímica - definição

A eletroquímica é uma área interdisciplinar da ciência que se ocupa do estudo dos fenómenos que ocorrem na interface entre um condutor eletrónico (normalmente um metal) e um condutor iónico (eletrólito). Analisa os processos em que a energia química e a energia eléctrica se transformam mutuamente, com ênfase nas reacções redox, durante as quais os electrões fluem através de um circuito elétrico externo .

O foco principal da eletroquímica são as células electroquímicas, tanto galvânicas como electrolíticas. Em uma célula galvânica uma reação química ocorre espontaneamente, gerando tensão e corrente eléctrica, enquanto numa célula electrolítica uma fonte de corrente externa força uma reação química, como a eletrólise. Ambas as classes de sistemas ilustram leis fundamentais da eletroquímica, como a lei de Faraday, que descreve a relação quantitativa entre a carga eléctrica e a quantidade reagida.

A eletroquímica desempenha um papel fundamental na tecnologia de baterias, pilhas, células de combustível, sensores químicos, galvanoplastia e processos de corrosão. Permite a compreensão e o controlo de processos importantes nos domínios da energia, engenharia de materiais, biologia molecular e proteção ambiental. As técnicas analíticas utilizam métodos electroquímicos, como a voltametria ou a potenciometria, para identificar e determinar substâncias químicas em solução.

Numa perspetiva molecular, a eletroquímica estuda o transporte de iões em electrólitos, as reacções nas interfaces eletrólito-solução e os mecanismos de formação e quebra de ligações químicas sob a influência de um campo elétrico. A eletroquímica moderna também utiliza métodos numéricos e técnicas espectroscópicas para modelar e observar processos em tempo real, o que é importante para a conceção de sistemas electroquímicos modernos e para o desenvolvimento de tecnologias com baixo teor de carbono.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM