+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Microsistema elettromeccanico (MEMS) - definizione

Il Micro-Electro-Mechanical System (MEMS) è un dispositivo integrato in miniatura che combina componenti meccanici, sensoriali, attuatori ed elettronici, costruito con la tecnologia della microfabbricazione, utilizzando principalmente tecniche note per la produzione di semiconduttori. I MEMS sfruttano fenomeni fisici come l'elettrostatica, la piezoelettricità, l'elettromagnetismo o la termomeccanica per convertire segnali fisici e meccanici in impulsi elettrici e viceversa.

La struttura di un tipico sistema MEMS comprende componenti meccanici microscopici - come travi, diaframmi, molle, ingranaggi o leve - che interagiscono con circuiti elettronici che svolgono le funzioni di controllo, elaborazione dei segnali e comunicazione con l'ambiente. La produzione di MEMS si basa su processi di litografia di precisione, incisione, deposizione di film sottili e microassemblaggio, che consentono di realizzare strutture di dimensioni comprese tra pochi micrometri e pochi millimetri.

I MEMS sono ampiamente utilizzati nella tecnologia dei sensori (accelerometri), giroscopi, sensori di pressione, microfoni MEMS), nei sistemi di attuazione (micropompe, microvalvole) e in medicina (microaghi, impianti). I loro principali vantaggi sono la miniaturizzazione, il basso consumo energetico, l'elevata affidabilità e la possibilità di una produzione di massa a costi unitari relativamente bassi.

Nei sistemi moderni, i MEMS si integrano con i chip CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), creando microsistemi intelligenti in grado di raccogliere, analizzare e agire in tempo reale in modo autonomo. La ricerca avanzata sui MEMS comprende anche lo sviluppo dei NEMS (Nano-Electro-Mechanical Systems), che spingono i confini della miniaturizzazione verso scale di lunghezza nanometriche.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE