+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Corto circuito - definizione

Corto circuito è una condizione in circuito elettrico, in cui c'è una connessione incontrollata tra punti di diverso potenziale elettrico con una impedenza molto bassa tra di essi. Questa connessione provoca un flusso di corrente che supera di gran lunga gli standard operativi consentiti per il circuito in questione. I cortocircuiti possono verificarsi sia in corrente continua (DC), sia in corrente alternata (AC), e portano più spesso a sovraccarichi, surriscaldamento dei componenti e gravi danni a impianti o attrezzature.

In condizioni normali, il flusso di corrente è limitato dal carico e dai componenti del sistema, come resistori, bobine, ricevitori o cavi con una certa resistenza. In caso di cortocircuito, questi elementi vengono improvvisamente bypassati, risultando in un rapido aumento della corrente. Tale fenomeno può essere il risultato di isolamento danneggiato, errori costruttivi, danni meccanici ai cavi, connessioni difettose o influenze esterne - ad es. umidità, corpi estranei conduttivi o fenomeni atmosferici.

Un cortocircuito è una delle condizioni di guasto più pericolose nei sistemi elettrici ed elettronici. Per prevenire i suoi effetti, vengono utilizzate varie misure protettive, come fusibili, interruttori automatici, relè di protezione o sistemi di rilevamento dei cortocircuiti. Il tempo di risposta di queste protezioni è cruciale per limitare le conseguenze di un cortocircuito, come incendi, danni all'isolamento o danni permanenti all'attrezzatura.

Un cortocircuito può essere monofase, bifase, trifase o tra una fase e terra, a seconda della configurazione della rete e della posizione del guasto. Nei sistemi ad alta tensione, l'analisi delle correnti di cortocircuito è essenziale per la progettazione delle reti di trasmissione e la selezione delle protezioni, e i loro valori sono accuratamente simulati e calcolati in conformità con gli standard tecnici. Nei sistemi elettronici, i cortocircuiti vengono spesso diagnosticati analizzando le cadute di tensione e i cambiamenti improvvisi nel comportamento del sistema.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE