+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
La tecnologia aptica, nota anche come aptica, è un campo dell'ingegneria e dell'interazione uomo-macchina che si occupa della generazione e della ricezione di stimoli tattili per simulare il contatto fisico reale in un ambiente digitale. Si basa sull'uso di segnali meccanici, elettrici o ultrasonici controllati con precisione che interagiscono con la pelle, i muscoli e i recettori propriocettivi dell'utente per consentire una riproduzione realistica delle sensazioni di pressione, consistenza, temperatura e movimento.
La base dell'aptica sono gli attuatori aptici, come quelli piezoelettrici, elettromagnetici ed elettrostatici, che generano vibrazioni, forze resistive o deformazioni della superficie, consentendo una modulazione dinamica delle sensazioni tattili. I sistemi aptici avanzati integrano un feedback sensoriale che consente di adattare in tempo reale l'intensità e le caratteristiche degli stimoli all'interazione dell'utente. Queste tecnologie utilizzano algoritmi di modellazione aptica basati sull'analisi dei parametri dinamici del movimento, della rigidità dei materiali e delle condizioni di contatto fisico per rappresentare accuratamente le interazioni con gli oggetti virtuali.
La virtualizzazione del tatto trova applicazione nei sistemi di interazione uomo-macchina, nella robotica e nella realtà virtuale aumentata, dove il feedback aptico migliora l'immersione e consente una manipolazione intuitiva degli oggetti digitali. Nelle applicazioni mediche, l'aptica viene utilizzata nella chirurgia robotica e nelle simulazioni di addestramento, dove consente di mappare la resistenza dei tessuti e degli organi, aumentando la precisione delle procedure e la sicurezza degli interventi chirurgici. Nel settore industriale, le tecnologie aptiche vengono implementate nei sistemi di controllo remoto e di teleoperazione, consentendo di manipolare i robot in condizioni estreme o pericolose.
Lo sviluppo dinamico dell'aptica comprende l'uso di materiali intelligenti avanzati, come polimeri elettroattivi e metamateriali con rigidità controllata, che consentono di modificare in modo adattivo le proprietà delle superfici tattili. L'uso di tecnologie ultrasoniche ed elettrostatiche permette di generare forze di contatto senza contatto fisico diretto, aprendo applicazioni nelle Interfacce senza contatto e nelle tecnologie assistive. I sistemi di elaborazione del segnale aptico integrano l'intelligenza artificiale e gli algoritmi di apprendimento automatico, consentendo la personalizzazione dell'esperienza tattile e l'ottimizzazione delle interazioni in base alle caratteristiche individuali dell'utente.
Lo sviluppo dell'aptica è supportato dalla standardizzazione di protocolli di comunicazione come le Interfacce aptiche e Tactile Internet, che consentono la trasmissione di dati tattili su reti a bassa latenza. L'implementazione dell'aptica nei sistemi IoT e nei dispositivi mobili permette di arricchire l'interazione dell'utente con una rappresentazione realistica dell'esperienza tattile, utilizzata in Dispositivi periferici, pannelli di controllo e simulatori di realtà aumentata.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.